从注重环境的观点来发展
IDS 致力於节能减碳降低碳足迹
在这个全球暖化跟雾霾警报频传的时代,企业有责任要对环境保护做出贡献。德国工业巷机制造商IDS Imaging Development Systems GmbH 非常重视环境保护的责任,并且致力於永续发展与实现再生能源的应用。最近IDS 也开始推广电动以及混和能源的公司用车,并且提供自行车租赁服务给员工。
今年,IDS欢庆成立20周年以及员工数达到220人,其中大多数人都在德国Obersulm 的总部,跟部分分散在其他国家的分公司以及三个事务所。每年可以生产超过 150,000 台的工业相机,并且被安装於世界各地的应用中。现今该公司已经成为机器视觉领域中最大的公司之一,保持了长年来的稳定的成长率。在2016年创下销售纪录新高后,2017年第一季的报表再度超越了预期的数字,到目前为止订单量愈去年同期相比增加了25%。
成功是建立在勇於改变跟愿意改变。在对待技术开发,员工待遇,以及对于环境的重视与责任都是建立在相同的核心价值上。 “我们永续并且遵从道德的商业行为可以保护环境”,是公司所追求的一个原则跟指标。开始实行"无纸化办公室",降低资源的消耗以及持续使用再生能源作为公司生产使用的能源。考虑到这一点,於2015年建成的公司新大楼就是根据这种开创性的能源理念而建造的。包含了使用热渠来加热以及冷却建筑物,以及覆盖所有可用屋顶面积的太阳能板,可以生产超过100 kWp 的再生能源。旧有建筑所需的能源也是从有认证的能源供应商提供100%环境友善的能源。每年可以降低至少100吨的二氧化碳排放量,并且确认了公司面对未来发展以及环境相关的定位。
同时在移动(通勤,公司业务相关的交通)也开始实现了永续发展的第一个阶段:公司内部所许可的碳排放量将会每年降第,并改采用电动以及混合动力车。目前在公司停车场,电动汽车充电站已经架设完成并开放使用。对于喜欢在上班通勤或是业余时间活动的人可以使用公司的自行车租赁方案。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。