IDS NXT rio & rome

现已上市:工业级推理相机

量产——IDS NXT智能工业相机

推理相机可以通过深度学习将获得的“知识”应用于新数据。由于IDS NXT相机具有支持硬件加速的特殊人工智能芯片,因此人工神经网络可以直接在设备上运行。推理时间只需几毫秒。IDS NXT rio和rome相机型号不仅智能,而且适用于大多数工业用途,并且现已批量生产。

IDS NXT rio和rome相机技术已非常成熟,即使在苛刻的环境条件下,它们也表现不俗。它们配备C口光学镜头,外壳坚固耐用,GigE网络连接支持RJ45或M12连接器,并且支持RS232接口和REST Web接口等功能。.

现提供搭载160万像素Sony传感器和不同类型防护等级(IDS NXT rome:IP65/67)的相机,搭载其他传感器的相机型号即将推出。

这些型号的人工智能芯片(“深海芯片”——FPGA技术,通过硬件加速人工神经网络运行过程)由IDS内部开发。因此,由IDS lighthouse生成的人工神经网络可以直接在这些相机上运行。您甚至可以在相机上运行个人已有的人工神经网络,不过要实现这一点,您可能需要将网络转换成合适的架构。