experimenta gGmbH

与IDS相机一起探索奇幻的旅程

在experimenta Heilbronn 中传授生活中的知识

德国最大的科学中心位于Heilbronn: 自2019年4月以来,Experimenta 在三个展览世界中提供了约275个高质量的展览,展览场面积约 25,000 平方公尺。有各种各样的站点 ,从简单到複杂的站点,游客可以通过各种感官体验科学与技术。IDS Imaging Development Systems GmbH 作为实验的合作单位: 来自德国Obersulm的工业相机被整合在七个不同的工作站中,并且提供了令人耳目一新的的体验。

Image source: experimenta gGmbH
Image source: experimenta gGmbH

"参观者将会被特别的展品以及具有影响情感的设计所感染,以互动式来参与科学和技术的题目。我们希望鼓励他们像处理超现代研究的问题一样思考日常问题," Managing Director Dr. Wolfgang Hansch 解释Experimmenta的目的。科学中心希望用特殊的方式来呈现实验,知识,创新。透过 Discoverer Worlds, Experience Worlds a以及 Researcher Worlds三个各自不同的领域来实现。 在Discoverer Worlds,我们会大量研究每天都会使用到的小物品,往往都会有惊人的发现。 - 不同规格的IDS相机已个自的方式提供研究贡献。

"KopfSachen" (了解世界如何进入你的脑海), 例如,展示人们如何感知周遭的环境,在推动机器上用IDS来辅助做说明。来自Obersulm的工业相机也可以在“ForscherLand”中找到(非常适合冒险):特别是10岁以下的儿童可以在慢动作和小型赛车跑道上进行实验和修补。无论是在“飓风实验”还是在自然实验室,在“Weltblick”(了解科学如何改变我们)的楼层,借助最先进的相机技术,了解自然现象。在相机方面,“研究”的主题在“绿色盒子”和“报纸编辑部”的三个佈局终端,访客可以通过使用IDS的最新的技术直观地成为编辑:IDS NXT vegas安装基于应用程序的图像处理,以实现各种功能。

通过这种方式,实验中的小型和大型研究人员可以藉助IDS相机技术获得对当前科学和研究发现的具体见解。