IDS NXT Experience Kit升级:简单易用与AI透明度
新しいツールと機能を備えたオールインワンの組み込みビジョンプラットフォーム
借助IDS NXT Experience Kit嵌入式视觉平台,无需先验知识,客户即可获得所有必要和配套的工具及工作流程,以实现他们专属的人工智能视觉应用,并能直接在IDS NXT工业相机上运行这些应用程序。AI工具包的免费软件更新将于十月发布。除了简单易用的话题外,我们还关注让人工智能更为清晰简单、易于用户理解的话题。
借助IDS开发的“深海芯片”,IDS NXT Experience Kit一体化系统集成了综合计算能力与人工智能,特别适用于入门AI Vision。使用该系统无需具备深度学习或相机编程的相关先验知识。目前的软件更新让用户在IDS NXT cockpit上设置、部署和控制智能相机变得更为容易。为此,除了其他创新之外,我们还集成了一个ROI编辑器,让用户自由地绘制要评估的图像区域,并将这些区域作为具有许多参数的自定义网格进行配置、保存和重复使用。
此外,通过新工具Attention Maps与Confusion Matrix,我们演示了AI在相机中的工作方式及作出的决策。这有助于让用户了解整个过程并帮助用户评估训练后的神经网络的质量,以及通过有针对性的再次训练对其进行改善。对于人工智能在工业中的应用,数据安全也十分重要。因此,截至目前的更新,IDS NXT相机和系统组件之间的通信可以通过HTTPS进行加密。
我们也在IDS网站的视频中解释了这些新功能。