使用智能工业相机从未如此简单
作为一体化的解决方案,IDS NXT Experience Kit为您提供打造个人推理相机解决方案所需的一切组件。因此,用户可集中精力于相机的应用场合。此款相机可将深度学习所获得的“知识”应用到新数据中。用户无需考虑如何设计或编写图像分析程序。IDS NXT Experience Kit支持深度学习,简单易用。它可以直观地处理图像,并可在IDS NXT工业相机上直接加载个人神经网络。人工智能(AI)随时可用于图像处理应用。
流程简单
从人工智能训练的图像采集和处理到完成推理相机只需简单几步。作为一站式解决方案,IDS NXT Experience Kit的所有组件均可以最佳方式协同工作,方便用户轻松使用。
抓取
创建训练图像,并上传到IDS lighthouse
标记
通过分配标签(如“好”/“坏”),帮助人工智能学习
训练
下一步,实现神经网络自动训练
运行 AI
运行相机中训练好的神经网络,并开始应用!
只需几個步驟就能架設屬於自己的人工智能应用。
与傳統的图像处理相比,人工智能提供了哪些可能性?又是如何在短短几步内配置出适合自己应用的智能摄像机呢?了解如何轻松实现基于深度学习的图像分析,由于IDS NXT Experience Kit,推理时间仅为几毫秒。你不需要为此获得任何特殊的知识--你已经知道了实现人工智能图像处理解决方案所需的一切!
每个邊緣设备的AI-也在工厂自动化中!
工厂自动化尤其受益于强大的嵌入式视觉系统,它可以自己执行图像处理任务,并直接与机器和控制器交换结果。得益于OPC UA,IDS NXT摄像机不仅可以轻松集成到工业4.0系统中,还可以作为AI功能的边缘设备直接触发后续流程。尤其是实用性:得益于IDS NXT Experience Kit整体人工智能解决方案,不需要编写一行程序代码来训练神经网络、配置摄像头,也不需要将完成的推理方案集成到OPC UA功能的工业应用中去!
观察、理解和评估人工智能
协调良好的软件工具讓即使是没有经验的用戶也能直觀的使用 IDS NXT人工智能平台。深度學習焦點分布圖將AI學習的圖像特徵視覺化。这使得每个人都可以解释和理解,并有助于快速识别数据操纵或偏见。而且,即使是训练过的分类器的质量也可以因此在混淆矩阵的帮助下轻松评估,并通过系统化的再训练进行改进。像这样,IDS NXT海洋支持你的AI视觉应用的完整开发过程,IDS NXT Experience Kit支持你的图像处理应用的完整开发过程。
以IDS紧凑型工业相机为代表的快速推理平台
推理相机可以通过深度学习将获得的“知识”应用于新数据。功能强大的软硬件使此系列相机成为一个优秀的嵌入式视觉平台,为您节省空间和购置额外计算单元的成本。IDS开发的专用人工智能芯片“深海芯片”支持硬件加速,使人工神经网络在几毫秒内即可完成推理。推理相机的性能在精度和速度上可与现代桌面处理器相媲美,但能耗要低很多。
IDS NXT相机功能强大、灵活、成本效益高且易于使用。
基于云的深度学习训练软件
借助IDS lighthouse直观的Web应用程序,您可以在几分钟内为IDS NXT相机搭建专属的神经网络,而无需掌握任何关于深度学习或编程的知识。要训练人工智能,例如与现有的视觉应用程序一起使用,用于物体的分类或检测,你需要的只是你的应用知识和样本图像。该Web应用程序通过位于德国云服务器上的AWS实现,这样你就不用自己安装任何軟件。您的所有数据和图像都存储在高度安全的德国数据中心。
立即行动
完整的AI工具包
有了IDS NXT Experience Kit 提供用户根据应用场合需求搭建推理相机所需的所有组件。
- 配备索尼160万像素彩色传感器的IDS NXT rio相机
- GigE线缆
- 相机电源适配器
- 相机支架适配器
- 高品质16mmIDS镜头
- 6个月的IDS lighthouse使用有效期
今天就订购你自己的IDS NXT Experience Kit,体验人工智能的便利
IDS NXT 2.6 - 轻松为相机创造应用!
这一软件版本的重点是简化应用创建。启动开发项目通常是实现项目的最大挑战之一。在IDS lighthouse中全新Use Case Assistant的帮助下,您只需按照指南操作,通过几步即可配置一个完整的Vision App,然后可以直接在IDS NXT相机上运行。另一项新功能是基于块的编辑器,它可以帮助您在没有任何编程知识的情况下,使用AI图像处理功能(如对象识别或分类)开发自己的程序序列。
Use Case Assistant
在Use Case Assistant中,选择适合项目的用例。借助查询和提示功能,向导可以指导您完成创建Vision App项目的过程,并创建程序代码,和当面指导一样。在这个过程中,它将现有的培训项目与Vision App项目联系起来,或者根据需要在IDS lighthouse中创建新的培训项目和数据集。
基于块的编辑器 (Block-based Editor)
有了模块化块和直观的用户界面,任何人不必了解具体编程语言的语法,就可以使用基于人工智能的图像处理(如目标检测或分类)以独立视觉应用的形式实现自己的项目。在本例中,您自己创建Vision App项目,并使用代码编辑器的预定义块以图形方式自己构建Vision App,包括循环和条件语句等过程。
混淆矩阵
在IDS lighthouse“Training”(培训)选项卡的“Training Sessions”(培训课程)区域中,可以显示从2.6版开始培训的分类网络的混淆矩阵。混淆矩阵适用于评估分类网络的性能,并显示测试或验证数据与指定标签相比的分类方式。
IDS NXT cockpit可以支持多台相机
现在,您可以在一个屏幕上监控多个相机的相机状态、图像和结果,并随时更新应用。此外,还可以保存登录信息等配置,方便快速访问。