线扫描模式提供了低成本的替代方案来取代线扫描相机

提供两种类图像扫描应用的最好解决方案

线扫描模式对于工业机器视觉中的许多应用都是无法被取代的。例如曲面分析或是连续的网状料面检测。如果被检测物体由于体积过大而无法在向机一次曝光下就取得完全的影像,就会需要用”扫描”的方式来获取完整的图像资讯。图像资讯透过一条一条线的形式被相机逐条的扫描技术下来组成一个完整、一致、不失真的图像。使用线性扫描时,物体的移动是必要的条件—一方面可能是透过移动被检测的材料,例如使用输送带,或是透过移动相机搭配计速器来达成。

"除了连续不间断的网状料面检测,一般需要高速的检测,量测或是分类的任务都是典型的线扫描相机的应用。其它的像是检测圆形物体,像是木头或是酒瓶栓子”,IDS Imaging产品经理Patrik Schick解释。线扫描相机的系统是使用单条的感光像素排列来扫描物体。 相较之下,面扫描相机的传感器 (称做阵列扫描相机 ) 是设计成由两个向量的复数连续排列矩阵组成,可以在一次曝光动作下就撷取整个物体的影像。依照个別应用的内容来决定要使用那种类型的相机。

由于线性扫描的传感器具有超高感光度跟分辨率,所以线性扫描相机不能被认为是区域扫描的低阶种类的产品。作为其结果,每条扫描线都含有大量的图像资讯。 除了每条线增加的资料含量,线性传感器透过同时再并行的资料通道中同时被多个点读取,这些相机同时可以达到高速扫描。这些大量的资讯通常只能透过camera link接口传输到主机电脑上。其结果。需要使用到极端的资料传输量以及速度的线性扫描的应用,例如,不间断的网状布料或是纸张检查,轮框外围或是晶圆半导体,几乎都必须要使用线性相机来达到最佳的检测效果。

然而,根据应用,线扫描相机不一定是必备的。IDS 软件所提供的线扫描模式将区域扫描转变成线扫描相机, 从而提供许多使使用传统线扫描相机的应用一个简单并且低成本的解决方案。"使用区域扫描相机的客入往往没有意识到线性扫描所带来的优点”Schick说道。 "我们展示这项功能给让他们知道这个功能让他们能够同时拥有两种的取像方式”。我们透过提供客户期望从线性扫描模式下获取的2D图像来帮助用户。用户可以自行根据需求来做设定,然后我们的软件提供无失真的图像”。这让图像资讯可以跟使用区域扫描一样的简单的被使用。

透过IDS的套装软件,用户可以选用垂直AOI合并模式来开启部分的GigE以及USB3.0搭载ams/CMOSIS,e2v,以及Sony传感器相机的线性扫描模式。换句话说,用户可以把区域扫描相机跟做线性扫描相机使用。为了能够达到跟线性扫描相机相近或是一样的效能,触击每个分开的线的选项提标準击发取像外的附加选项。这可以补偿传输带的速度差 。

软件需要适合的硬体来执行。为了要达到线性扫描的最高效能,IDS建议使用UI-3370CP 工业相机, 搭载ams/CMOSIS的高感光以及高速曝光功能的4.2 Megapixel CMV4000 CMOS 传感器。意味着在许多应用内容上高价的线性扫描相机可以用低成本高效能的区域扫描相机所取代。结合USB 3.0 接口,传感器可以在最高分辨率模式下达到80 fps 。在线性扫描模式下 UI-3370CP 工业相机可以在9.4 kHz取像。