适用于初学者和专业人士

IDS NXT - 使用AI进行图像分析

这样就使所有行业的每个人都可以快速、轻松、经济高效地使用深度学习的方法。IDS NXT是用于智能相机的一体化系统。简单易用的工作流程以及完美协调的硬件和软件使您受益匪浅。

工业相机使用深度学习的智能方式!

IDS NXT是一款简单易用、基于人工智能的一体式视觉系统。它由智能、可编程的相机和多功能的软件环境组成。系统涵盖了从捕捉和标记训练图像到训练网络、创建用于评估的应用以及实际运行应用的整个工作流程。

这意味着,即使不具备深度学习或应用编程的知识,也可以在各种行业和应用场景中应用具备人工智能的图像处理。

完美协调的组件

在专家工具的帮助下,您甚至可以轻松完成开放平台编程工作。此外,更新还定期免费提供新功能。因此,IDS NXT相机非常灵活,它们采用先进技术,注重透明度和易用性。现在就了解这可以为您的应用带来哪些机会。

什么是IDS NXT?

您想简单了解IDS NXT以及它能产生的经济效益和丰富应用吗?点击此处。点击此处

IDS NXT的工作方式?

您对如何使用人工智能系统感到好奇吗?欢迎访问此页面,深入了解工作流程和关键特性。