装有 IDS 像机和屏幕的夹砖分拣机的实验装置

多彩夹具砖如何成为通向未来工业自动化的大门

教室里的像機和人工智能

乍看之下,这只是一个玩具项目,而实际上,它是对一个高度相关的技术领域的实用介绍:在德国法兰克福维尔纳-冯-西门子学校的期末项目中,三名技术专业的学生在 IDS NXT 体验套件的支持下,开发了一种夹砖自动分拣设备。这不仅仅是一台巧妙的分拣机:它是一个学习系统,将自动化、人工智能和 OPC UA 通信生动地结合在一起,从而为工业图像处理提供了一种以实践为导向的方法。

"项目主管 Matthias Groß 解释说:"该设备用于实现自动化过程的可视化。尤其令人兴奋的是"像机与 PLC 之间的 OPC UA 连接与我们的课程特别相关"。

从单个部件到微型工业设备

该系统本身安装在一个坚固的台架上,令人印象深刻地展示了如何在小规模上再现工业流程。阿基米德螺旋形式的螺旋输送机将夹砖分离,并将其输送到装有内置提升磁铁的料仓中。这些设备以循环控制的方式将砖块传送到传送带上,以便进行图像采集。

像机与人工智能的完美结合--简单、快速、高效

核心部件是 IDS NXT rio 工业相机,它利用训练有素的神经网络来识别砖块的形状和颜色。对系统的要求很明确:实施简单、具有 OPC UA 接口和支持人工智能的图像处理。相机实时向西门子 S7-1512C PLC 提供图像数据,PLC 根据这些信息接管分拣过程。控制单元全自动、精确地决定将相应部件运送到多个存储容器中的哪个容器中。

"IDS NXT 体验套件尤其适用于这种情况。该系统包含用户在生产环境中创建、训练和运行神经网络所需的所有组件,并能快速轻松地进行调试。

— Patrick Schick,IDS 产品负责人 —

IDS NXT 体验套件使以下成为可能

您所需的一切都包括在内:像机、镜头、电缆和 IDS NXT 灯塔培训平台许可证,包括用于单个物体识别教学的图形用户界面。新功能可以在很短时间内得到培训、定制和有效使用。该平台的设计使初学者也能迅速取得成功。

"项目组证实:"该系统只需进行相对较少的培训,就能达到很高的识别准确率。不同颜色和大小的砖块可以轻松学习并自动分类。

不仅仅是一个项目工业未来展望

这台分拣机将作为学习对象、创意源泉以及人工智能质量控制、工业 4.0 通信和自适应控制系统等主题的入门课程,永久性地用于后代学生的课程中。因为有一点很清楚:人工智能支持的图像处理和开放式接口(如 OPC UA)将成为未来行业的标准。正是智能图像识别、机械分离和与 PLC 的标准化通信的结合,使该项目变得如此有价值。它实际展示了现代技术是如何相互作用的,并为能源技术和过程自动化领域的未来专家创造了一个激励学习的环境。

有了 IDS NXT 体验套件,这不再是一个抽象的未来话题,而是一种实实在在的学习体验--真正实现了 "看到、理解、自动化 "的座右铭。

成像准确:维尔纳-冯-西门子学校,德国法兰克福/美因河畔
© 2025 IDS Imaging Development Systems GmbH

Werner-von-Siemens-Schule

维尔纳·冯·西门子学校徽标

维尔纳-冯-西门子学院(Werner-von-Siemens-Schule)是一所位于德国美因河畔法兰克福的电气、信息和媒体技术职业学校。培训非常注重实践,将理论知识与实际应用相结合。学习领域包括 "规划和实施自动化系统 "以及 "调试和移交自动化系统 "等主题。

IDS NXT Experience Kit

使用的型号:IDS NXT rio