配备Jetson Orin NX和智能相机模块的GMSL2探索套件

探索 IDS 创新,创建您自己的解决方案

用于多相机和嵌入式视觉应用 GMSL2 开发套件

GMSL2 开发套件(千兆多媒体串行链路)展示了智能相机模块、相机内图像预处理和强大的嵌入式计算如何实现最佳协同工作。它结合了独立相机模块、GMSL2 技术以及基于 NVIDIA Jetson Orin NX 的嵌入式 PC。

ISP 和 SoC 直接在相机模块内处理关键任务。SoC(片上系统)整合了图像数据,以便通过单个 GMSL2 连接将多个 MIPI 传感器的图像同步传输到嵌入式 PC。

集成的 ISP(图像信号处理器)为每个连接的图像传感器优化图像数据。HDR 处理、色彩处理和 LED 闪烁抑制等功能在传输前执行。

包含一切所需,无需集成工作,可立即使用:

  • 实时图像显示
  • 使用 Python 和 OpenCV 处理图像数据
  • 直接提供 RTSP 流

该套件是客户特定开发项目的起点,并可作为评估用的借用套件提供给感兴趣的开发人员和原始设备制造商 (OEM)。

联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。