uEye XC 置于带照明的检测站旁,配有用于检测的工具托盘

IDS案例分析:基于IDS uEye XC的灵活AI检测

基于AI的质量控制:灵活、直观的视觉检测系统,适用于视觉检测流程

100% 检查,种类繁多的变体和变化的条件。然而,仍然可以迅速投入使用:在我们的新应用报告中,我们展示了 preML 如何通过模块化、AI 支持的检测系统简化生产中的自动化质量控制。该系统的核心是 IDS uEye XC 工业相机,配备自动对焦。它确保在组件高度、距离或表面变化时,始终保持清晰度和可靠的缺陷检测。

作为一种无代码解决方案,检测模型可以直接在设备上进行训练,无需图像处理或 AI 的专业知识。preML 的模块化即插即用方法将相机、照明、边缘计算和软件结合成一个完全预配置的系统。来自电子制造的一个实际示例展示了这一点在日常使用中的良好效果,手动组装的印刷电路板经过自动化的 100% 检查。

随着任务的增加,系统会相应地扩展。根据需求,每个系统最多可以集成四个 uEye XC 相机。

联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。