应用示例 彩色模糊背景上的机器手臂

一键切换线阵扫描模式

快速切换至相机配置,如线阵扫描或长曝光时间

从IDS机器视觉固件版本1.7开始,用户可以通过新的“用户自定义设置控件”对相机设置进行优化。只需一次点击,即可将完整的参数设置保存至相机内存,或从相机内存中加载。即使采用生产商的“预设参数”,用户也可以从新的相机模式中受益,如线阵扫描和长曝光时间;因此采用面阵相机可以实现更广泛的应用范围。

背景

工业相机支持很多实用的运行模式,在任何应用场合都可以通过大量的参数优化相机配置。找到“最佳”设置后,保存配置非常必要。根据不同的应用场合,相机可以不同的设置运行或在几种模式之间切换。 切换模式时,无需逐步重新输入参数,只需点击一下按钮即可获得参数配置。 “使用技巧”对新视觉固件升级后的增强功能以及针对不同的应用场合的用户自定义设置进行了说明。

使用用户自定义设置

通过两项“用户自定义设置”,用户可保存完整的相机设置,且可随时查看该设置。由于您已保存IDS相机标准和型号相关的功能参数,“用户自定义设置”只与该相机兼容,因此这些设置直接存储在永久相机内存而非文件中。 此外,固件为连续图像捕捉提供了固定的“默认”设置,适用于大多数应用场合。用户也可以基于此预设进行自定义设置。

用户自定义设置以IDS Vision Cockpit参数树的形式进行说明。当然,这些设置可用于任何其他与GenICam(相机通用接口)兼容的应用场合。

如需在IDS Vision Cockpit树视图对话框中显示所有相关用户自定义设置参数,请在搜索字段中输入以下正则表达式:“用户自定义设置|传感器运行模式”。
选择“专家”视图模式,并将搜索字段选项 搜索图标 改为“正则表达式”。

IDS NXT驾驶舱中的搜索功能。

通过用户自定义设置加载、编辑或保存相机参数前,首先通过“用户自定义设置挑选器”节点选择所需的设置。只有在图像采集停止的情况下才能加载和保存用户自定义设置!

用于“用户自定义设置”控件的GenICam节点。
用于“用户自定义设置”控件的GenICam节点。

保存配置

选择“用户自定义设置0”或“用户自定义设置1”,并执行“保存用户自定义设置”操作,将当前设置的所有参数保存在其中一个自定义设置中。

不会保存“DeviceUserID”以及类别设置“GigEVision”与“LUTControl”!默认、线阵扫描和长曝光节点是生产商提供的不可写预设参数,只能加载。

加载配置

可加载当前相机型号支持的所有用户自定义设置。选择合适的挑选器,并执行“加载用户自定义设置”操作。线阵扫描和长曝光设置也会改变相机的运行模式。可通过传感器运行模式节点随时查询当前活动相机的运行模式。但此参数不可写!

指定默认用户自定义设置

“默认用户自定义设置”节点用于指定相机启动时加载的默认设置。因此,您可采用保存的线阵扫描配置直接启动相机,而无需软件介入。

只有在之前已保存参数配置的情况下,才能选择针对客户特定的用户自定义设置1和2。

线阵扫描模式

通过“线阵扫描模式”, IDS Vision面阵相机也适用于多种简单的表面缺陷检测应用场合,例如:纺织品、纸张、轮辋或硅片缺陷检测。 凭借简单的设置和低廉的系统成本,面阵相机成为一种替代线阵相机的经济高效方案。 支持线阵扫描模式的面阵相机的最大优势在于,在基本面阵扫描模式下可轻松设置所需的图像参数,且之后可重新调整。 为捕捉图像中心的单个传感器行(可设置),线阵扫描预设参数对相机设置进行优化,从而以高线阵频率连续扫描活动对象。 通过彩色传感器,捕捉两行图像用于计算颜色信息。在传输至电脑前,有效扫描行会组合成一个完整的图像。宽度与高度也可通过参数进行调整。

为线阵扫描模式配置图像几何测定
为线阵扫描模式配置图像几何测定

如需在IDS Vision Cockpit的树视图中显示所有相关图像几何测定参数,请使用以下正则表达式:^宽度|^高度|^偏置X$|^偏置Y$|传感器高度

图像几何测定也可通过IDS Vision Cockpit的“相机设置”对话框进行相应调整:

IDS Vision Cockpit支持通过对话框调整图像几何测定、相机时序、图像参数和图像采集。
IDS Vision Cockpit支持通过对话框调整图像几何测定、相机时序、图像参数和图像采集。

在指定有效扫描行位置和图像几何测定后,使用图像和线阵触发调整采集时间和速度以匹配当前应用场合下对象的移动速度。线阵扫描模式允许使用编码器每隔一定的时间通过线阵触发开始采集有效扫描行,即使对象的速度不断变化。这样做可以避免扫描对象的图像失真。

典型应用场合

应用场合

描述

帧触发

线阵触发

打印卷材

例如,可通过挡光板触发帧。线阵信号由编码器控制。

硬件触发
(Line0)

硬件触发
(Line2或Line3)

非打印卷材

无帧同步信号。线阵信号由编码器控制。

自由运行模式

硬件触发
(Line2或Line3)

打印卷材,无速度变化

例如,可通过挡光板触发帧。无信号触发线阵扫描模式。无法对卷材的启动和停止进行补偿。

硬件触发
(Line0)

自由运行模式
(“AcquisitionLineRate”至关重要)

非打印卷材,无速度变化

既无帧同步信号,也无线阵触发信号。无法对卷材的启动和停止进行补偿。

自由运行模式

自由运行模式
(“AcquisitionLineRate”至关重要)

GPIO)“Line 2和 Line 3”输入信号比光学隔离Line 1输入信号更适合线阵触发。尽管外部电路无电气隔离,但输入信号具有更快的响应速度,这是使用高线阵扫描频率时的一大优势。

参数示例

典型应用场合“打印卷材”的参数设置如下所示:

UserSetSelector 		= Linescan
Execute >> UserSetLoad
OffsetY         		= 700
Height				= 2000
Width				= 1600
OffsetX				= 240
TriggerSelector 		= Framestart
	TriggerSource 		= Line0
	TriggerActiviation 	= RisingEdge
	TriggerMode 		= On
TriggerSelector 		= LineStart
	TriggerSource 		= Line2
	TriggerActiviation 	= RisingEdge
	TriggerMode 		= On
Execute >> AcquisitionStart

线阵扫描预设参数通过UserSetLoad命令加载。 AcquisitionStart命令使系统做好接收触发信号的准备。 作为“Line0”上的外部触发源,挡光板可启动图像采集。活动传感器行(700)的曝光通过“Line2”与卷材速度同步,而“Line2”由卷材编码器控制。

有关使用计数器、定时器或PWM(脉冲宽度调制)的更多应用和触发可能性,请参阅我们网站中的使用技巧“基于乐高积木原理的触发机制”。

线阵扫描模式下,采集和触发设置也可在IDS Vision Cockpit中轻松调整。
线阵扫描模式下,采集和触发设置也可在IDS Vision Cockpit中轻松调整。

长曝光时间

通过预设功能可轻松设置长曝光时间。 “长曝光”模式使相机为图像采集做好准备,曝光时间超过一秒。 长曝光时间适用于弱光照条件下图像采集应用。由于曝光时间较长,因此无需增加增益参数值。这样做可避免出现较强的图像噪点。

录像时,预设的“LongExposure”值会在1秒和相机型号支持的最长曝光时间之间变换。此外,相机可使用与“默认”模式相同的参数在长曝光模式下运行。

IDS 員工 Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

工程师海科·塞茨自2001年起在IDS公司任职。在相机软件领域担任开发人员多年后,他现任IDS产品营销经理,负责技术传播工作。凭借其丰富经验,他架起了复杂技术与实用知识传递之间的桥梁——例如通过技术文章、网络研讨会或讲座等形式。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。