只需几步即可实现人工智能视觉
图像处理可以如此简单
打破规则 - 思考推理
IDS NXT的图像处理基于高度协调的系统组件和循序渐进的工作流程,以易于理解的方式引导您自己的应用。
与经典嵌入式视觉开发采用基于规则的图像处理方式相比,IDS NXT最大优势是更为简单。IDS NXT自动处理那些在嵌入式编程或神经网络训练中需要特殊知识的任务。因此,用户可以将注意力集中在重要任务上。从应用构思到应用可以完整运行,全面完善的系统在多个阶段提供支持。
“就是如此简单!” - 工作流
逐步实现您的应用
IDS NXT提供了一种在所有项目阶段实现目标的简单方法。了解IDS NXT组件。
维护和扩展应用
可以通过相机的网络前端轻松地进一步编辑使用模块化编辑器创建的Vision应用。
通过新的洞察和更多图像数据,您可以通过AI Vision Studio IDS lighthouse不断改进您的神经网络,从而提高应用的吞吐量。
需要解决疑问?
您在应用方面需要帮助,或者对开始使用IDS NXT有某些疑问?
我们已经准备了可以快速帮助您的各种信息。
下载
参数表
您需要IDS NXT硬件的数据表、CAD数据、性能数据和其他规格吗?
软件
您可以在下载区找到IDS NXT cockpit、即用型Vision应用、最新的IDS NXT相机固件,以及用于为我们的智能相机开发开放平台的专用工具和示例应用。
用户手册
您或许需要一份快速入门指南,或者想专门了解IDS NXT系统组件的工作原理。那您可以在我们的IDS NXT手册中找到您想要的内容。