支持人工智能的装载文档提高了物流流程的效率
概觀
- 工业:
- 物流
- 相机:
- uEye XC自动对焦
- 任务:
- 在持续运行期间自动无缝记录整个装载过程
- 挑战:
- 精确记录所有货物移动,无需中断物料流,操作工作量最小
- 解决方案:
- 叉车式像機系统与基于人工智能的图像分析相结合,以结构化格式过滤、识别和存储相关数据
- 客户受益:
- 节省司机的时间,透明、统一、可追溯地记录所有装载操作
捕获的每个负载
在物流中,每一秒都很重要。同时,必须准确和可追踪地记录货物流动情况,而不减缓物资流动。为了应对这一挑战,总部位于慕尼黑的IT服务提供商CANCOM开发了基于像機的系统,该系统可自动记录整个装载过程,同时显著降低司机的工作量。IDS Imaging Development Systems GmbH 的紧凑型 uEye XC 自动对焦焦相机可捕获所需图像。DENKweit的AI图像处理技术可对图像数据进行智能分析。
实时操作过程中自动加载文档
应用的核心是叉车,其驾驶室上安装有摄像头。当车辆行驶时,像机会持续拍摄前方区域。该流程从记录送货单开始,涵盖装载序列的每一步。这包括机动、拾取和放下每个单独的托盘,最后在叉车停放后确保装载。对于驾驶员来说,这可显著减少工作量:完全消除了以前需要手动文档的中断。同时,该系统生成一致和可追溯的图像数据,从而在整个过程中实现完全透明。
实时智能图像分析
解决方案的一个关键组成部分是对捕获的图像数据进行智能评估。通过标准化的USB视频类(UVC)接口,相机可直接将图像传输到车载终端,无需额外的驱动程序。从那里,数据被发送到本地人工智能服务器,在那里实时分析。首先,基于人工智能的图像分类从内容和相关性方面评估每一帧。超过99%的捕获图像在此阶段被过滤掉,确保只对真正相关的信息进行进一步处理。对于其余数据,则采用DENKweit DENKnet系统的专用模型。物体识别和光学字符识别(OCR)相结合,可识别送货单和托盘结构。旅游编号被读出并作为分配图像的中心参考。这样,所有相关图像都可以链接到特定的游览,并以结构化的方式集中存储。同时,系统可以确定图像中有多少托盘出现,并识别其尺寸。
“uEye XC自动对焦对焦相机可在各种情况下提供锐利、可用的图像,即使在不断变化的照明条件下也是如此 。”
改变距离时获得高图像质量
该解决方案的灵活性在其动态图像捕获功能中尤为明显。uEye XC自动对焦机可在不同焦距之间自动调整。“为了捕捉交货单,焦点被设定在35厘米左右的距离。然而,为了记录装载过程,视野在2至3米之间 , ” CANCOM AIoT团队负责人Thomas Fuchs解释道。“这确保了在各种情况下都能获得锐利、可用的图像,即使照明条件不同也是如此 。 ”
使用的相机采用1300万像素传感器,并提供自动白平衡、色彩校正以及亮度、对比度和锐度等单独可调参数等功能。得益于UVC接口,无需额外的驱动程序,即可像标准网络像機一样进行操作。结合车载终端上的Windows IoT,这大大简化了集成。设备自动检测,可通过设备管理系统集中管理。
从边缘到数据中心的可扩展人工智能基础设施
该应用的特殊优势在于像機与人工智能的交互。CANCOM实现的解决方案使用DENKweit的容器化AI模型。它们可以灵活地从边缘扩展到数据中心,并在 Kubernetes 环境中运行,同时根据需要提供 GPU 加速。可以使用相对较少的训练图像创建初始工作模型。然而,随着数据质量和多样性的提高,它们的性能显著提高。
与传统的机器视觉系统相比,这种方法大大减少了开发工作量。复杂的基于规则的视觉管道被基于学习的方法所取代,这些方法可以更快地实施,更容易适应不断变化的需求。同时,用户受益于可用计算能力的突飞猛进,因此即使是集成的GPU解决方案也足以满足许多应用的需求。
“AI图像处理为基于相机的解决方案开辟了更广泛的应用范围,使其使用在经济上可行 。 ”
应用前景
“AI图像处理为基于相机的解决方案开辟了更为广泛的应用范围,使其使用在经济上可行 , ” Fuchs说。以前需要投入6位数和几个月的开发,现在只需几周时间,成本就可以大大降低。因此,CANCOM计划在未来的进一步项目中使用该技术。除了物流应用之外,还可以设想其他行业的新应用领域。简而言之,该技术适用于需要提高流程效率、透明度和可追溯性的地方。
CANCOM SE
作为领先的数字业务提供商和人工智能推动者,CANCOM支持企业、组织和公共部门迈向数字未来。其产品组合涵盖传统 IT 基础设施和工作场所解决方案,以及数据驱动的数字解决方案、托管服务和云产品。凭借激情和技术,CANCOM伴随客户的数字化发展,帮助他们降低IT的复杂性,开发新的业务模式。CANCOM 为所有 IT 和业务需求提供整体产品组合。