计算机视觉和眼动追踪使视觉质量检测可追溯
概觀
- 工业:
- 质量保证,制造业
- 相机:
- USB 3 uEye XLE
- 任务:
- 在数字质量控制流程中结合自动化图像分析和人工目视检查
- 挑战:
- 可靠地检测错误,减少冗余检查并完整记录检查结果
- 解决方案:
- QM.AID 使用神经网络分析产品图像,并将被识别为显著的组件传递给员工进行人工检查。
- 客户受益:
- 自动批准常规案件减轻了检查员的工作量。所有检验结果都以可追溯的方式记录在案。
当显微镜思考时
有时一个几乎难以察觉的细节决定了整个产品的质量。轻微的偏差、轻微的损坏或小的不规则性就可能导致一个组件无法满足质量要求。因此,目视检查要求最高程度的关注和精确性。然而,当由人执行时,它不可避免地受到个人感知的影响。那么,如何在不失去受过训练的人类眼睛价值的情况下使检查更客观呢?
这就是位于德国格雷茨里德的 Antra ID GmbH 带着 MQS QM.AID 介入的地方。基于显微镜的站台将智能计算机视觉与眼动追踪相结合。一项待专利的工艺将自动图像分析和人工目视检查整合到一个单一的数字工作流程中。IDS Imaging Development Systems 的一款 USB 3 uEye XLE 工业相机提供了所需的图像。这个想法是自动处理常规案例以进入下一个生产步骤,同时在需要更仔细评估的地方借鉴人类专业知识。
自动化清除案例
质量管理面临一个根本性的困境:一方面,错误应尽可能可靠地被检测到,并且检查应被完全记录。另一方面,冗余的检查会造成额外的精力消耗。纯粹的手动流程也使得维护当前产品质量的透明概览变得困难,并且容易受到人类感知的自然变化的影响。MQS QM.AID 将这个挑战转变为机器和人类之间的分工。在检查之前,好的部件信息被存储。基于此,该软件使用神经网络来分析捕获的产品图像并识别偏差。显示无异常的部件可以自动进入下一个生产步骤。但是,如果系统检测到有潜在故障的部件,该案件将被升级并提交给员工进行人工检查。
正如 Antra ID 董事总经理 Andrea Révész 所解释的,这主要改变了检查员的角色:员工不必对每一个组件进行同等程度的检查,而是可以专注于系统检测到异常的那些组件。特别是在小批量、中等规模的生产中,如果对质量要求很高,这可以显著减轻检验工作量。
实现质量可追溯性
对于偏差的手动检查,QM.AID 将相机图像与眼动追踪系统相结合。这记录了员工检查了产品的哪些区域。计算机视觉与人工智能结合,从而支持组件评估,而眼动追踪则伴随所需的人工视觉检查的性能。整个系统作为一个即用型工作站提供:显微镜、面板电脑、眼动仪、环形灯和三脚架系统已预先集成、校准和测试。根据应用,显示器位于显微镜的旁边或上方。人体工程学设计的工位是整体概念的关键部分。
文档也已集成。测试结果在QM.AID FactSheets中以数字形式记录在FactBase中,随后可供分析。ERP 集成选项扩展了数字数据流。由于解决方案完全“本地部署”,数据和模型保留在用户网络内部。结果是一个围绕传统目视检查构建的连续数字流程,范围从图像采集和自动初步评估到有针对性的手动检查和可追溯的检查结果。
以图像数据为基础的质量决策
使用人工智能的软件旨在评估的内容必须首先可靠地捕获。这就是 IDS 的 USB 3 uEye XLE 发挥作用的地方。它捕获被检查产品的图像,并将图像数据提供给 QM.AID 软件进行进一步处理。相机图像同时具有两个作用:它为神经网络提供了分析基础,同时也是员工在检测到异常时进行人工检查时在显示器上显示的图像。
在选择相机时,Antra ID 认为界面、传感器、速度、紧凑尺寸和价格尤为重要。相机通过 IDS peak 集成。
对我们来说,找到一个可以紧凑地集成到基于显微镜的解决方案中,同时仍能允许我们自己的软件进行灵活控制的相机是至关重要的。使用 USB 3 uEye XLE 和 IDS peak,我们可以在 QM.AID 中直接调整相机设置,即使在实时视图期间也是如此。
应用前景
随着智能图像处理的不断进步,自动化视觉质量保证的潜力也在不断增强。因此,QM.AID 被设计为一个模块化和可扩展的系统,可以适应各种检测任务。重点在于要求严格的制造环境,这些环境的生产批次规模小到中等,其中错误的交付可能会导致高昂的后续成本。Antra ID 在医疗技术、汽车工业、航空、电子和机械工程等领域看到了合适的应用前景。
其根本概念超越了自动缺陷检测:机器处理常规案例,而人们则专注于异常情况。计算机视觉、人工判断和数字文档协同工作,为整个价值链创建精益、可追溯的质量流程基础。
Antra ID GmbH
Antra ID GmbH 是一家经验丰富的工业 IT 系统集成商,专注于制造业。该公司总部位于德国巴伐利亚,致力于开发有针对性的解决方案,帮助客户提高产品和流程质量,同时提高整体效率。