复合材料的无损检测

复合材料的无损检测

隱藏在表面之下

在游艇和船的建造中,最常用的材料是所谓的复合材料。通过巧妙地将至少两种成分的积极特性结合起来,它们往往具有突出的特点--其中一些甚至特别适用于各自的应用领域。毫不奇怪,它们还被用于航空航天工业、电力工程(如风力涡轮机)、医疗技术、运动设备制造和汽车工业中的高性能应用。然而,凡是有束缚的地方,这些束缚也会 "断裂"--无论是外部影响还是材料疲劳。因此,定期检查是必不可少的。台湾 UNX Technologies Co.Ltd.的iX-600便携式检测系统可对多层复合材料进行非接触式检测,即使是大面积的表面。它利用图像处理来检测人眼看不到的薄弱环节。除了热像仪外,还使用了IDS Imaging Development Systems GmbH公司生产的带有自动对焦功能的uEye板级摄像机。

特别是在海事领域,对复合材料的需求不断增加。除了地板元件、侧墙、天花板镶板或门之外,还可以提供由复合材料制成的厕所隔间和分隔单元。此外,承重部件如地板、墙体或屋顶板都是可能的,并能大大减轻重量。这里使用的复合材料的一个典型例子是CFRP--碳纤维增强塑料。它具有很高的刚度,同时又很轻。或者也叫GFRP--玻璃纤维增强塑料,是一种由塑料和玻璃纤维组成的材料。它的性价比很高,但质量却非常高。

在这样的轻质结构材料下,各个部件并不是组合成一种材料,而是几乎是并存的。因此,由于制造工艺的原因,可能会出现气泡、孔隙、异物夹杂和分层(剥落层)等损坏。即使在运行过程中,即当车辆行驶时,材料的强度也会受到损害,例如受到冲击事件的影响。对复合板的撞击可以在外面不留下明显的损伤。但在内部,还是会导致抗压强度的降低。因此,定期对材料进行检测不仅是明智的,而且对安全至关重要。游艇制造商通常使用超声波或冲击回波法来检测缺陷。这是基于声波的使用。它是20世纪80年代开发的,用于测试钢筋混凝土构件,目前已被广泛使用。但是,这个过程需要零件之间的接触,而且很耗时。

应用

UNX Technologies Co., LTD. 台湾提供了一个真正的选择。便携式检测系统iX-600可以对复合材料进行非接触的、有保证的无损检测(NDI-无损检测)。可以进行脱落、分层或孔隙率的测试。分析材料表面下的特性,从而检测材料内部的缺陷。该系统还可以毫不费力地捕获大面积的检测区域或曲面结构--而不需要事先提供材料样品。 对于多层结构的复合材料,除了上述的手动顺序超声波扫描外,还可以用iX-600将点信息替换为区域信息。

便携式检测系统iX-600
便携式检测系统iX-600

特別功能可以快速、准确地确定故障位置。除了用于评估测试表面总体温度分布的红外热图像外,UNX系统还接收来自集成工业相机的平行图像信息。从而确定材料的准确缺陷状态。因此,决定性的因素是将红外摄像机与带有IDS自动对焦功能的板级摄像机结合起来,再配以内置的7英寸触摸屏的工业计算机和相关软件。该仪器在台湾获得专利,可移动,不需要额外的外部计算机。

Demo 紀錄
Demo 紀錄

以机动游艇的外皮为例,可以用简单的方式来解释这个过程。在检测过程中,板级摄像机记录的待检测区域的当前图像正好与热像仪平行。在图像处理技术的帮助下,系统通过对图像数据的分析和比对,可以快速检测出缺陷部位,并显示其相对位置。所有的测量结果都清楚地显示在图像中并记录下来。例如分层缺陷(图中绿色框)就可以很容易地定位修复。

检查游艇的外皮
检查游艇的外皮

iX-600的评估结果

UNX Technologies正在寻找一种用于移动系统的紧凑型相机,这种相机还可以在不同焦平面之间快速切换。"iX-600是一款便携式设备。因此,它必须是小而轻巧的。当然,它的组成部分也是如此。此外,由于工作距离不同,集成相机必须具有计算机控制的自动对焦功能。"UNX科技公司的Dr.Yu-An Lai 解释说。

IDS的uEye LE AF板级相机符合所有这些标准。它适用于液体镜头的使用和控制,并提供实用的自动对焦功能。这样可以在不同的物体距离下获得最佳的聚焦图像。该自动系统基于 "主动式 "液体透镜控制,可通过软件轻松触发。根据不同应用场合,可以单独配置自动对焦,确保能够立即捕捉完美清晰的图像。UNX特别选择了带S卡口镜头卡口的UI-3881LE AF型号。该机配备了索尼STARVIS系列的1/1.8 "滚动快门CMOS传感器IMX178,可实现641万像素(3088 x 2076 px)的分辨率,帧率高达58 fps。除了高分辨率之外,该传感器还在速度和灵敏度方面取得了成绩,因此即使在低光照条件下也能获得出色的图像。

iX-600的评估结果
iX-600的评估结果

UI-3881LE AF具有防扭曲的USB Type-C连接器以及USB电源传输功能,可轻松集成到嵌入式系统中。由于其紧凑的设计(36 x 36 x 20 mm),它可以安装在最小的空间内,并完美地适用于经典的机器视觉应用和显微镜、医疗技术、计量学和交通监控领域的任务。很適合安装在小型工业设备中,如UNX Technologies的iX-600。

台湾公司使用IDS软件开发包来整合相机。IDS软件套装是一款供所有uEye工业相机(“UI”型号)免费使用的软件包,可轻松支持USB 2.0、USB 3.0以及GigE uEye相机。除了摄像机驱动程序外,它还包含各种编程语言(如.NET)的示例程序。"这大大缩短了我们的研发时间。"Dr.Yu-An Lai.解释。

展望:

iX-600检测系统专注于复合材料部件的非接触和非破坏性测试市场。一个拥有巨大潜力的市场。因为复合材料的应用领域往往比较敏感。无论是在海洋应用中,如这里所描述的,还是在太空旅行、医疗技术或运动设备制造中--所使用的材料的承载能力是至关重要的,因此定期测试是必不可少的。

不过,UNX Technologies也在考虑未来需要更高分辨率的工业相机或C卡口镜头连接的应用。在这里,公司想到了 "姊妹机 "UI-359xLE AF。就像iX-600使用的UI-3881LE AF型号一样,它提供了通过相机使用软件方便地对液体镜头进行对焦的可能性。不过在传感器方面,它配备了安森美半导体的1/2英寸滚动快门CMOS彩色传感器,可提供18.10MPixel(4912×3684,20.0fps)、4K Cinema(4096×2304,38fps)和超高清(3840×2160,40fps)的极高分辨率。

无论使用哪种型号,紧凑而强大的工业相机都能提供无数的应用可能性。在移动解决方案中,如iX-600,它们在各方面都让用户的日常工作变得更轻松,同时也确保了更高的安全性对于能 "看透 "的人来说,知道表面下发生了什么。

UNX Technologies

UNX Technologies 徽标

UNX科技有限公司专业从事图像处理和NDT(无损检测),从交通、钢铁、发电行业到电子等各行业的综合监测、分析和自动化技术都有丰富的经验。该公司还为客户提供测试复合材料的特定解决方案,例如。在与客户的紧密合作中,我们根据各自的需求精确地创造了产品。

uEye LE AF

使用的型号: UI-3881LE AF