作物保护、收割和耕作:相机如何缓解对农业部门的影响
利用 IDS 摄像机监控动物健康和植物生长,检测害虫并优化收割流程
无论是在谷仓里、田间地头、温室里还是在森林里,任何从事农业和林业的人都必须应对高标准的可持续发展要求、消费者日益增长的需求和不断增加的成本压力。图像处理可以帮助许多领域的农场管理人员更有效地组织流程,节约成本,同时保护环境。
由于恶劣的环境条件、有限的空间或不寻常的接口,农业部门的客户往往需要定制的硬件适配。无论是相机还是软件,我们经验丰富的工程团队都能开发出经过认证、量身定制的特殊机型。
我们的近红外高灵敏度相机在农业领域尤其受欢迎,根据天气条件,即使在光线变化的情况下也能可靠地观察到细节。这使它们成为检测叶绿素或植物健康等方面的首选。uEye XCP 和 XLS 系列中的 Starvis 2 IMX662 传感器等功能强大的传感器确保了这一点。
通过一体化人工智能系统 IDS NXT,我们以用户友好的方式实现了人工智能。除其他外,它还可用于选择性收获,以考虑到产品的品种、成熟度和质量。
让我们的专家为您提供建议!
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。