全面支持HDR,并具备更强的第三方兼容性
IDS peak最新版本为面阵相机引入了易于使用的HDR功能,并为Nion增加了新的3D数据格式
借助 IDS peak 相机 SDK,新老客户均可受益于针对 IDS 2D 工业相机的高动态范围(HDR)功能所提供的全面软件支持。
除了针对 Sony 传感器的基于传感器的 Clear HDR 和 Quad HDR 功能外,我们还支持基于固件的 Sequence HDR 技术。这意味着我们几乎涵盖了IDS全系列相机。通过 IDS peak API,您可以访问单张 HDR 曝光图像,以及预先计算好的 HDR 和 LDR 图像。IDS peak 完全负责捕获、合并和色调映射。无需实现自定义的HDR功能。借助源代码示例以及与IDS peak Cockpit的完全集成,您无需额外操作即可评估和可视化结果。
该版本还通过增加一个额外的代理传输层,进一步提升了数据传输效率。 该软件组件是对现有 GenTL 接口的补充,并优化了 IDS 相机的功能。计算密集型的转换和格式化操作被卸载到主机电脑上。这可确保相机的性能不受影响。因此,现在提供了更多符合标准的数据格式。
对于使用 Nion 的 3D 应用,IDS Proxy GenTL 会将深度值转换为笛卡尔 XYZ 坐标。这些数据格式与许多机器视觉系统直接兼容,并可通过 GigE Vision 直接集成到 MVTec 的 HALCON 等环境中。与此同时,该相机仍能保持30fps的高数据吞吐量。因此,IDS Proxy GenTL 在不影响相机性能的前提下,提高了效率和兼容性。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。