IDS peak 适用于 uEye 2D 和 3D工业相机的软件开发工具包
现代、功能丰富、符合标准且操作简单!
IDS peak 是您使用 uEye 2D 和 3D 工业相机进行机器视觉应用的理想补充。 我们倾注了整个公司的创新能力,成功研发了这款免费的IDS相机软件。该软件与IDS相机完美匹配,使您能够充分使用相机的各种功能,也让我们能为您提供全面的支持。
Vision 标准传输协议 GigE Vision® 和 USB3 Vision® 支持与所有 uEye Vision(2D)和 uEye 3D 相机进行标准化通信,确保在任何应用场景下都能实现更高的兼容性、可重复的操作以及稳定的数据传输。同时,这也保持了相机的灵活性与独立性。
IDS peak作为一款软件开发工具包(SDK),包括了相机操作与编程所需的编程接口和软件工具。它提供简单易懂的便捷函数,确保您在使用IDS工业相机时获得直观的编程体验、快速轻松的调试以及丰富应用选项。
当然,IDS peak 同样支持您现有的、经过验证的 2D 相机(型号代码为“UI-”),因此您现在也可以将它们与所有标准的 uEye 2D 和 3D 相机配合使用。
简单
- IDS peak具有简单易懂的编程接口,与C、C++、.NET和Python具有相同的代码库。
- 便捷的功能简化了编程,减少了应用程序代码,提高了可读性并提高了相机应用程序的质量
- 通过用配置代替编程,IDS peak Cockpit等易用工具简化并加快了应用程序的准备工作
全面
- IDS peak适用于各种应用场合的多种应用程序接口(C、C++、.NET和Python)
- 它包括全新的IDS peak Cockpit等多种工具,以便于您更快、更轻松地设置相机
- 我们提供了许多作为源代码项目的示例程序,供您在Windows和Linux操作系统中实现快速部署
多功能
- 同时支持 uEye Vision(2D)和 uEye 3D 相机(匹配码为“U3-”/“GV-”/“Nion-”),以及您已有的 uEye 相机(匹配码为“UI-”)
- 集成的像素处理操作,例如去拜耳化、色彩和伽马校正、翻转和旋转。此外,还配备了用于处理2D和3D图像数据的图像处理功能,以及实用的自动模式
- IDS peak 支持具备 HDR 功能的 IDS 相机以及 Clear HDR、Quad HDR 和 Sequence HDR 等技术。用户可以访问单独的曝光以及 HDR/LDR 输出图像。IDS peak 中集成的采集、合并和色调映射功能简化了评估和在工业应用中的集成。
- 通过提供额外的功能扩展未配备FPGA低成本相机的应用范围
独立性
- IDS peak独立于特定相机,支持任何固件版本的uEye相机
- IDS peak具有独立于平台的源代码架构,所有IDS peak库都可用于Windows、Linux和Linux Embedded操作系统
- 凭借独立于编译器的界面,IDS peak简化了编程环境的设置,提高了编译器的兼容性
符合GenICam标准
- IDS peak完全根据EMVA (GenICam)和AIA(GigE Vision,USB3 Vision)的视觉标准开发
- IDS peak可与任何符合视觉标准的传输层兼容
借助 GenICam 作为相机接口,IDS peak 能够以标准化方式与所有 uEye Vision(2D)和 uEye 3D 相机进行通信,该接口也可供任何其他符合 Vision Standard 标准的第三方应用程序使用。借助 uEye 传输层,IDS peak 还支持久经考验的 uEye 旧款相机(匹配码为“UI-”),因此这些相机也可与所有符合标准的 uEye 2D 和 3D 机型搭配使用。
IDS peak 組件
IDS peak软件开发工具包不受平台限制,为实现最佳用户体验,提供了从源代码示例到传输层的所有必要组件,便于客户自行开发应用。
IDS peak编程接口
如果要开发专属的应用程序,您可以在IDS peak中选择最适合您项目的编程语言。无论您喜欢采用标准C++或基于.NET框架的面向对象的方法,还是希望使用非常灵活的C语言,或者采用Python进行快速原型设计——所有语言都基于相同的标准化代码库;此外,IDS peak还简化了设备访问、内存处理和图像采集设置。凭借使用的便捷性与多种附加功能,IDS peak可以助您快速、轻松地开发应用程序。
IDS Vision传输层
IDS peak包括适用于GigE Vision®和USB3 Vision®的GenTL Producer,可用于您的应用或第三方软件。对于符合标准的IDS相机而言,即使您可以使用其他兼容Vision标准的传输层,但是借助IDS peak GenTL,从硬件到应用,您都能享受端到端的技术支持。
uEye相机传输层
长期使用我们产品的客户可以从IDS专有的uEye相机传输层中受益。通过该传输层,IDS peak现在能够支持备受客户信赖、配备GigE和USB2接口的uEye相机(匹配码“UI-”)以及全新兼容uEye+视觉标准的相机。通过IDS peak,用户既可以在新的应用中使用现有的uEye相机,也可以将这些相机与全新uEye+相机结合使用。
IDS peak COCKPIT
IDS peak Cockpit为您提供了一个现代、直观的图形界面,方便您快速、轻松地评估相机,而无需编写代码。除了通过GenICam标准节点显示能够显示所有相机参数外,IDS peak Cockpit还为您提供了大量实用的图像信息和基于对话框的设置。
IDS peak工具
例如,使用实用工具自动配置多台相机。通过ids_ipconfig,您可以查询和配置相机的网络设置。ids_devicecommand通过GenICam接口提供所有可用的相机设置信息,并且使用户可以直接配置相机。
IDS peak源代码示例
使用现有的源代码示例快速了解如何使用IDS peak API进行编程。了解如何轻松查找并打开已连接的相机。仅需几步,您就可以通过触发图像采集来实现实时相机应用。借助IDS peak,您可以轻松上手。
IDS peak文档
IDS peak文档让您快速了解如何创建项目,并解释了IDS peak API的基本原理,以及最为重要的类和函数。
IDS peak Cockpit
探索IDS工业相机的强大功能
借助IDS peak Cockpit,您可以立即使用IDS相机捕捉图像,并对我们的工业相机进行评估。 现代且直观的用户界面便于用户开展大量的测量任务,并有助于比较不同的相机设置。
IDS peak Cockpit配备了许多与工业相机配合使用的实用功能,已成为许多用户喜爱且易于使用的工具——易如反掌!
以配置代替编程
借助直方图、线条和像素视图、颜色和灰度转换、实用自动功能和带宽管理等工具,您可以针对不同的应用场合优化uEye相机的设置,而无需编写代码。之后,所有设置都可以保存在相机或电脑的配置中,并可在其他应用场合中再次使用。由此,IDS peak Cockpit有助于用户在应用部署阶段对重要的参数进行配置,而无需在源代码中对相机参数进行编程。
对于具备 HDR 功能的 IDS 相机,IDS peak Cockpit 允许评估不同的 HDR 模式和设置。用户可以直接可视化 HDR 数据并比较不同的采集设置。这使得能够快速确定适用于高对比度场景的参数,而无需先开发自己的工具或用户界面。
分析、注释、记录
此外,通过对图像进行像素级测量,您可以系统地分析错误或其他特殊情况。Cockpit也提供简单的注释功能来记录特殊情况。
自定义工作区
您可以在IDS peak Cockpit中过滤所有的参数和单独放置对话,以单独设置工作区。您可以创建、保存和加载不同的工作区,以便以最佳方式支持重复出现的工作流。
欢迎试用全新的IDS peak Cockpit,它的丰富功能必定能帮助您更轻松地使用相机。IDS peak设置中已包含您喜爱的新工具。