特殊要求?如何获得定制相机
uEye ACP:单件成本效益高,快速可用,可变性强
"一台不带镜头卡口的千兆以太网摄像机,但有一个额外的 M12 连接器--用柔性电缆连接传感器板也不错......"根据不同的应用,对摄像机的要求也会大不相同。如果不能使用标准摄像机,该如何操作?
我们为您提供两种解决方法:定制开发和模块化 uEye ACP 系列。通过它,您可以根据模块化系统方便地配置板级摄像机。这不仅节省了开发成本,还使定制的变体产品从 1 件起就能获利!
基本型相机由一个逻辑板(USB 或 GigE)和一个可直接插入的传感器板组成。种类繁多,首先是传感器的选择:我们为您提供从 0.5 到 20 MP 的各种型号!
您可以在在线配置器中选择所需的连接器、镜头架选项和传感器板扩展,进一步定制摄像机。如果需要,我们的团队还可以进一步修改组件。定制相机的道路可以如此简单!
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。