uEye ACP 工业相机的组件并排排列

uEye ACP 高性价比的客户专用摄像机

男子操作內置 uEye ACP 板卡相機的應用程式

独立工业相机
有了 uEye ACP,这一切都变得经济、快捷和简单!

一旦标准相机无法满足图像处理应用的需要,就需要定制解决方案。然而,如果只需要几个型号的照相机,所付出的努力和成本往往不成比例地高。通过 uEye ACP,IDS 向人们展示了另一种方法:该系列的模块化系统结束了漫长的开发周期--凭借高质量、定制功能和易于操作而脱颖而出。

使用在线配置器,只需点击几下,就能组装出您的定制车型!此外,我们还提供经典的定制开发服务--从客户特定的品牌和个性化设计到量身定制的软件改编。

工业级

紧凑型设计

USB3视觉标准

GigE视觉

德国制造

相邻排列的 uEye ACP 工业相机组件

德國製造品質優良

定制的板级摄像机,经济实惠,数量从 1 个起

所有 uEye ACP 标准组件在拿到手中之前都经过我们的全面测试。这就是我们如何确保 IDS 的高品质 "德国制造"。

每台配置好的 uEye ACP 摄像机都可以在短时间内用现货部件制造出来。客户定制是免费的,与高产量无关。由于 uEye ACP 采用模块化设计,因此每台特殊相机的订购数量从 1 台起,非常经济实惠。

IDS 技术团队甚至可以根据要求对组件进行进一步修改。

有了 uEye ACP,我们可以直接从库存中提供可灵活配置的板级摄像机,以满足不同的应用需求。从原型开发到批量应用,您都可以从随时可用、高度可定制的相机中获益。

— Alexander Klingner - IDS 定制解决方案项目经理 —