uEye SCP 工业监控摄像机投放市场
用于过程监控的 uEye Live 产品系列已开始生产
开始信号已经发出:我们的新 "流媒体团队 "uEye Live 即将投入系列制作。最初,我们为您提供的 uEye SCP 摄像机是工业标准格式帶外殼版本。由于 IMX678 传感器采用了索尼 Starvis 2 技术和集成 ISP,这款相机的尺寸仅为 29x29x29 毫米,即使在光线条件恶劣的情况下,也能确保全高清视频流的顶级图像质量。
uEye Live 系列摄像机可通过 RTSP 协议和 H.264 压缩格式或 MJPEG 格式的 HTTP 进行监控和流媒体传输,还可在摄像机内存中以事件为基础记录视频序列。这样,您就可以随时密切关注一切,无论是 "查看过去 "还是 "实时"。
节省空间的 uEye SLE 单板监控摄像头即将推出。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。