IDS uEye 实时监控摄像头的合影

uEye SCP | SLE | SFA 工业相机的视频串流和录制

用于过程监控的单设备解决方案

您是否正在寻找一种简便、快速的集成式摄像机解决方案,用于可视化机器流程--无需任何编程工作,也不需要额外的 PC?我们的 uEye Live 摄像机可为您提供理想的解决方案。这些紧凑型工业相机采用我们的技术合作伙伴 Ambarella 公司最先进的 SoC(片上系统)组件,可直接在相机上执行监控任务,而无需额外的 PC。

由于我们的二维工业相机具有成熟的外形尺寸和机械性能,uEye Live 相机有多种型号可供选择。它们既有工业标准规格(29 x 29 毫米)的外壳式摄像机,也有便于集成到自己设备中的单板摄像机。

带 RTSP 和 HTTP 流的 IP 网络摄像机

功能和集成无需编程

可通过任何浏览器的网络界面轻松配置

得益于尖端传感器技术,在低光环境下表现卓越

通过 ISP 图像增强功能实现 "异常出色 "的图像质量

在相机内存中记录事件

带有标签和徽标的 Ambarella SoC (System-on-Chip)

采用 SoC 技术的嵌入式系统

利用现代边缘技术和 Ambarella 的高效 SoC,相机可以直接编辑、处理、过滤或评估图像数据。摄像机不发送单个原始图像,而是通过 RTSP 协议和 H.264 压缩或通过 HTTP 以 MJPEG 格式向各种终端设备直接传输多达三个并行视频流。相机操作不需要电脑。因此,该相机可以满足各种要求,如实时监控、详细的后期分析以及与不同系统的集成。

磁磚顯示錄製狀態,以縮寫 REC 和紅點表示

事件记录

通过软件命令或触发线触发,摄像机可在内部持久存储器中分散记录视频序列。根据配置,可捕捉事件发生前、发生时和发生后的秒数。该功能可完整记录机器故障或失灵情况。因此,可以对潜在的流程错误进行分析,并找出可能的原因。

彩色处理器标为 ISP(图像信号处理器)

完美的图像质量

集成的 ISP(图像信号处理器)通过各种图像增强算法,如自动曝光和自动白平衡、HDR 和缺陷像素校正,确保始终保持最佳图像质量。这些算法可根据不同的环境条件自动调整视频内容,并专门针对人眼的视觉观察进行优化。

瀏覽器中的 WebCockpit:右側為串流,左側為可自訂選項

隨插即用

一旦连接上电源,摄像机就可以立即投入使用。串流媒体、录制和视频设置可通过浏览器中的网络前端轻松配置,无需专用软件或复杂的编程。

为实现与现有系统的无缝集成,网络服务提供了一个 REST API,可用于将摄像机的控制和配置集成到应用程序或机器控制系统中。

探索我们的工业监控摄像机

uEye SCP 相机,正面和背面的倾斜视图。

uEye SCP:
以行业标准格式进行监测

uEye SCP 的尺寸为 29 x 29 x 29 毫米,非常小巧,适合任何工業环境。通过 C 卡口适配器可以使用普通镜头。Hirose 連接器用于 IO 电缆和电源供应,RJ-45 网络连接均可緊鎖,可以客戶在工業應用上所面臨的機構挑戰。

uEye SFA 相机,正面和背面的倾斜视图

uEye SFA:
工业环境下的最大稳健性

防尘且耐高压水冲洗的外壳采用螺纹安装的镜头筒,达到了 IP69K 防护等级。螺纹连接器即使在振动情况下也能确保电缆连接牢固且密封。通过以太网供电 (PoE),数据传输和电源可通过一根长达 100 米的电缆提供。

uEye SLE 相机,正面和背面的倾斜视图。

uEye SLE:
使用节省空间的单板相機进行监控

作为一款尺寸为 45 x 45 毫米的单板相机,uEye SLE 采用了按成本设计的理念,是机器和设备制造商实现大批量有竞争力项目的理想之选。该相机可配备 C 型或 S 型镜头接口,这不仅能保护电路板的四周,还能提供额外的安装点;如果使用自己的光学器件,也可以完全不配备镜头接口。

uEye SLE 相机,主板版本

uEye SLE "主板":
模块化设计中的监测

使用带有 RJ45 子板的主板变体,可以更加自由地定制外壳概念。这些电路板通过柔性电缆连接,使传感器和连接器组件更容易在可用的安装空间内分布,现在还可通过 PoE 供电。

大脑形状的节点网络

直接在摄像机上进行人工智能图像分析?

您是否正在寻找一款可直接在设备上提供高级图像处理选项的相机?您是否希望运行自我训练的神经网络,并通过 Vision app 扩展相机的功能,甚至开发自己的应用程序?那么就来看看我们的 IDS NXT 系列智能相机吧--它是满足人工智能嵌入式视觉任务要求的完美解决方案!

uEye Live监控相机获得了以下奖项

IDS uEye 实时监控摄像机荣获“视觉系统创新奖”金奖
IDS uEye 实时监控摄像头荣获“inspect”奖