多枚并排摆放的镜头

适合您应用场景的镜头

新一代IDS镜头

无论是紧凑型标准解决方案,还是高分辨率的专用应用:凭借我们全新构建的镜头产品组合,我们能够为各类机器视觉应用提供合适的光学解决方案。

我们的C卡口产品系列涵盖200万至2000万像素的分辨率,并提供多种焦距选择,以满足各种需求。新增功能包括新一代 1200 万像素微距镜头,焦距范围为 25 至 75 毫米,专为精准的近摄成像而设计。这款2000万像素镜头共有七种型号——价格统一为299欧元——非常适合大画幅传感器。

该产品系列还配备了具有多种分辨率的经济实惠的S卡口镜头。它们特别适合搭配 uEye XLS 和 uEye XLE 相机使用,因此是高产量应用的理想之选。

在IDS,我们还提供与相机配套的配件。诸如 IDS 镜头选择器等实用工具,可根据工作距离和传感器格式等参数推荐合适的镜头,从而支持轻松集成和快速选型。

联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。