uEye SCP:您的新 "串流团队"
用于工业监控、流媒体传输和事件记录的工业相机
您真的希望每次都需要打开机器检查各部件是否正常工作或有无磨损吗?当然不希望!使用相機更容易监控實際情况。虽然消费类机型广泛存在,但它们也有风险:通常使用時間跟壽命有限,而且備品往往难以获得保證。这就是我们新推出的 uEye Live 像机系列的能解決您的問題。
这些 GigE 工业相机专为独立运行而设计。除了可通过网络前端(HTTP)轻松访问外,用户还可通过视频串流(MJPEG、H.264)、硬件加速视频编码和基于事件的摄像机存储器记录功能获益。这就意味着,当事件发生时,像机可以提供一个有用的 "時間窗口",让人们了解过去。
我们即将为您提供新系列的第一款产品--配备 830 万像素 IMX678 传感器的 uEye SCP。得益于索尼 Starvis 2 技术和集成的 ISP,这款 29x29x29 毫米的相机能够提供顶级的图像质量。
uEye SCP 的批量生产将于 2025 年 1 月底开始。随后不久将推出首款板級相機的型號。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。