IDS 推出 uEye SLE 监控摄像机
单板摄像機补充了用于过程监控的 uEye Live 产品系列
我们新推出的 uEye Live 系列摄像机可进行监控和流媒体传输,并可将基于事件的视频序列录制到摄像机内存中。自今年年初以来,该相机的首款外壳变体就一直备受关注,如今,该相机家族正在不断壮大。uEye SLE 体积小巧,只有 45 x 45 毫米,是专为机器和设备制造商开发的单板相机。它既可以不带镜头卡口,也可以带 C 或 S 卡口,是大批量生产的理想选择。后者不仅能保护电路板,还能提供额外的螺丝固定点。非常适合嵌入式系统!
可选的 RJ45 接口板提供了更大的灵活性:通过柔性电缆连接,可以更轻松地优化传感器和连接器组件在外壳概念中的定位。过程监控可以如此简单、快速集成和可变!
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。