适用于食品行业的AI技术

适用于食品行业的AI技术

FOOD-Lab访谈:智能图像处理在食品生产中的应用

IDS NXT cameras with artificial intelligence can solve tasks involving the detection of organic and variant-rich objects.例如:在园艺或农业应用场景中,它们能充当采摘机器人或菊花铣刀的眼睛,可以用于监控幼苗长势或识别害虫。在食品行业,它们为质量控制和完整性检查提供了巨大的便利。在详细的FOOD-Lab采访中,你可以读到人工智能在食品领域的图像处理的各种应用可能性。

凭借IDS的人工智能工业相机,我们的客户就可以在不具备AI知识的情况下,仍可独自训练神经网络。

— Jan Hartmann —
三位 IDS 总经理之一 Jan Hartmann 的照片
IDS Imaging Development Systems GmbH总经理Jan Hartmann
Patrick Schick
IDS Imaging Development Systems GmbH - Product Manager 3D Vision & Imaging Software - Patrick Schick

Schick:最近,位于Obersulm的公司,通过b39技术中心进行了扩建,这样,我们的研发部门和生产部门离得非常近。这使得我们能够对客户需求做出快速反应,并相应地采取行动。

Hartmann:与竞争相比,还有另外一个重要的特征。凭借IDS的人工智能工业相机,我们的客户就可以在不具备AI知识的情况下,仍可独自训练神经网络。

食品实验室(FOOD-Lab):人工智能在您的相机中意味着什么?

Hartmann:这是一个相对较新的话题,因为最初我们仍然缺乏算力。到目前为止,我们仅谈到了一些算法,这些算法是作为解决问题的特定指令而开发出来的。借助AI,我们的相机现在可以处理一些任务,这些任务是以前无法解决的,或只有通过基于规则的图像处理(IP)才能艰难解决的任务。人工智能为相机技术和图像处理开辟了全新的应用领域。它可以对差异性很大的对象进行图像处理。例如,对不同类型水果的分类或识别有缺陷的部分进行图像处理。用传统的图像处理方法来描述所有发生的变化将极为耗时,因此成本很高。但是,借助人工智能,这些挑战都可以轻松克服。具有人工智能的IDS NXT相机可以解决涉及捕捉有机和多样化物体图像的任务。例如:在园艺或农业应用场景中,它们能充当采摘机器人或菊花铣刀的眼睛,可以用于监控幼苗长势或识别害虫。

在园艺或农业中,拥有AI的IDS NXT相机可以检测有机物和差异性很大的物体,例如用于检查幼苗
在园艺或农业中,拥有AI的IDS NXT相机可以检测有机物和差异性很大的物体,例如用于检查幼苗

Hartmann:依靠IDS NXT,我们创建了新一代针对工业应用的视觉系统平台。它背后的理念意味着一种模式的转变:我们的目标不再是仅开发单个组件,而是提供易于使用且灵活的完整系统。使用这样的系统,从图像采集到图像分析和图像处理,再到工业生产机器的控制,视觉解决方案的所有步骤都可以实现。

Schick:借助IDS NXT相机和相关基于云端的IDS lighthouse训练软件,甚至无需任何编程即可完成工作。用户只需具备图像和评估相关的知识,即可搭建人工神经网络。例如,就苹果而言,没有两个苹果是一样的,它们的形状和颜色都不同,并且还可能会有烂点。这些偏差使分类和监控系统的工作变得很困难--而不像其他行业,例如,在金属生产中,每个螺丝几乎都是相同的。

利用AI进行图像处理有助于食品的质量检查
利用AI进行图像处理有助于食品的质量检查

食品实验室(FOOD-Lab):您认为这在食品行业中会有哪些应用?

Schick:想想鱼类加工。相机会告诉机器人,鱼躺在传送带的样子,背部、尾鳍等的位置,以便能够对其进行进一步处理。在肉类行业中,当测试所描述的水果、蔬菜以及糕点糖果的质量时,也会出现此类问题。另一个应用涉及面包店,即从外部检测面包的褐变。例如,它还可以检测盒装吐司面包的包装,因为其中包装的正确分布很重要。

带有AI的IDS NXT相机可以简化控制、分类、分配和完整性检测等任务。
带有AI的IDS NXT相机可以简化控制、分类、分配和完整性检测等任务。

Hartmann:我们还在农业中(即:精细农作)使用相机系统。通过对作物和杂草进行有针对性的鉴定,可以减少除草剂的使用。另一个问题则是产品成熟度。

食品实验室(FOOD-Lab):然后我们来看看IDS工业相机在帕尔玛火腿(Parma ham)或帕马森芝士(Parmigiano cheese)质量检测中的经典应用。到目前为止,有公司采用传统的声学方法对此进行了检测,例如,通过敲击火腿以确定肉是否已从肌肉分离,而这对我们而言无法接受。

Hartmann:如果可以通过光学定义相应的参数,那么这些问题当然也可以通过智能相机系统解决。今天,仍然有大量我们甚至想象不到的应用可能性。我们很高兴看到那些食品行业中我们未来能够解决的挑战。就像我们的宗旨“易如反掌”那样,我们想提供简单的解决方案。

非常感谢您的分享!

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。