AI时代已经来临
AI Vision是一款用户友好的构造工具包
基于AI的图像处理可以提高各个行业中大量公司的竞争力。已经测试并实现了第一个应用的使用者无不惊讶于这一系统的速度以及出色成效。但不幸的是,AI vision尚未得到全面评估,也还没有计划纳入新项目。因为它还不像制造商常常声称的那样直观和易于使用!虽然这一系统让您不必成为图像处理专业人员就可以执行基于AI的图像分析,但是提供足够的培训数据也需要很长时间且成本高昂。此外,还需要了解如何从中得出可靠的结论以及如何评估这些结论。只有当AI对用户更加友好,结果更容易解释(目前进行评估尚存在困难),用户对AI vision的信心和接受度才会提高。
借助IDS NXT,IDS设计了一个硬件和软件组件的AI vision生态系统,它不但适合机器学习,还能直观匹配完整的应用工作流。因此,这可以大大节省实施解决方案的时间和成本。
采用云计算的AI vision
借助AI Vision Studio IDS lighthouse,您可以向AI迈出第一步,测试其方法是否适合您自己的应用,还可以为IDS NXT相机创建视觉应用,以解决复杂任务。这不需要培训或设置开发环境。这样就很容易入门,完成单个AI vision系统的实施和调试等任务。为此,我们提供了易于理解的界面和工具,它们覆盖了AI vision开发的所有步骤,使整个编程过程非常轻松便捷。
更多帮助,快速标记
在项目刚开始的时候,一个具有会谈模式的应用向导可以帮助您确定具体任务,选择所需的AI方法,并准备一个合适的vision应用项目。希望采用更加个性化方法的用户可以使用模块化编辑器(Block-based Editor),这样他们就不用掌握平台专有的编程工作或编程语言的特殊语法。只需要拖放操作,就可以利用现成的功能模块构建自己的流程序列。这使应用描述更为灵活,同时使流程更易于理解。
加入数据管理器
未来,AI Vision Studio将在准备培训数据时提供进一步支持。运用自动标签系统,您可以借助适当的标签将导入的图像数据和具有ROI的特定内容更快地组织成数据集。这有助于扩展图像内容数据集,从而可以通过重新培训不断改进网络。
减少数据,增加信心
为所有目标类别均衡提供足够数据通常很耗时。由于错误情况可能以任何形式出现,因此“良好”和“不良”部分通常存在不平衡。在这种情况下,提供需要较少培训数据的解决方案非常重要。因此,除了分类和对象检测之外,异常检测也将会在未来给用户带来帮助,异常检测可以识别所有已知和未知的错误情况,这些错误情况超过了“良好”部分的正常偏差。与其他AI方法相比,这需要的训练数据相对较少。换言之,人类需要耗费很长时间学习什么对象看起来是“典型的”,然后才会注意到相应目标,而具有异常检测功能的AI系统也可以进行识别。因此,异常检测是支持质量控制的另一个有用工具,它可以减少手动执行的目视检查,同时在早期阶段检测和避免生产过程中的错误。
可解释的AI
为方便理解,我们还在AI Vision Studio中提供了AI注意力的热图可视化功能。为此,在训练期间使用特殊的网络模型,它们可以在测试数据集评估期间生成一种热图。其中突出显示那些最受神经网络关注的图像区域,这些区域会影响结果和性能。不正确或代表性不足的训练图像也会使AI对不符合要求的特征更加敏感。培训时发生意外的产品标签也可能扭曲结果。这种“错误”培训的原因称为数据偏差。
这些注意力图有助于减少对基于AI的决策的担忧,并提高工业环境中对AI的接受度。
概述
IDS不断开发AI系统,特别关注易操作性和时间效率。这将使快速拓展AI的应用范围,让中小企业受益。在硬件方面,我们借助一个更强大的硬件平台增强了IDS NXT相机系列的性能,这个硬件平台可以加快神经网络的执行速度,使AI vision可以运用于高频率应用。然而,如果那些已经成功实施AI vision项目的公司能够分享他们的经验,这对拓展AI vision的应用范围大有裨益。
详细信息
- 在产品网站上了解有关IDS NXT嵌入式视觉AI平台的更多信息。
- 在技术文章“每个人的AI (AI for everyone)”中,通过IDS NXT Experience Kit推理相机解决方案,轻松初步了解深度学习技术。
工程师海科·塞茨自2001年起在IDS公司任职。在相机软件领域担任开发人员多年后,他现任IDS产品营销经理,负责技术传播工作。凭借其丰富经验,他架起了复杂技术与实用知识传递之间的桥梁——例如通过技术文章、网络研讨会或讲座等形式。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。