利用数字裂隙灯摄影进行眼科诊断的高端图像记录系统
認真地觀察眼睛
裂隙灯检查是眼科最重要的诊断技术之一。它可以对眼球的前段、中段和后段进行详细检查。眼科医生可以用它来识别最细微的变化、异常或损伤。该程序用于早期检测和监测角膜损伤、眼部感染、视网膜脱离或黄斑变性等眼部疾病的进展情况。然而,眼睛的快速运动是拍摄的一大挑战;运动模糊和抖动是典型的图像误差。为了方便眼科医生和验光师进行诊断,改进工作流程,同时缩短检查时间,需要快速可靠的裂隙灯记录系统。它们必须提供有意义的图像,其设计必须方便用户,符合人体工程学。
德国公司 OCULUS Optikgeräte GmbH 为眼科医生、验光师和配镜师开发眼科诊断仪器。广泛的产品组合之一:世界上最小、最轻的裂隙灯图像记录系统之一。集成了 IDS 功能强大的高分辨率 USB3 Vision 工业相机,尤其适用于医疗技术和显微镜应用。
"只有高速相机才能在困难的拍摄环境中提供低噪点图像"
高效系统
OCULUS ImageCam®3 通用裂隙灯图像记录系统不仅直观易用,而且还为数字裂隙灯摄影设定了高标准。这包括出色的视野,可对眼球的前段、中段和后段进行高度精确的诊断。这些图像是由 USB3 uEye+ CP 系列的一款低照度、高性能 IDS 像机拍摄的。"OCULUS 产品经理 Michael Moos 解释说:"只有高速相机才能在眼睛拍摄困难的情况下提供低噪声图像。
另一个重要的要求标准是速度。"先进的相机功能使连拍速度高达每秒 60 帧。除其他功能外,这些系列记录还能记录眼球运动中的间歇。Michael Moos 说:"创新的帧出视频功能可以简单记录裂隙灯下的整个检查过程,然后选择质量最好的单个图像进行评估。OCULUS ImageCam® 3 可在不降低质量的情况下实现这一目标,同时最大限度地缩短所需的时间。
功能强大的相机
CP 系列中的 IDS 相机可提供广泛的像素预处理功能,并内置 128 MB 的图像存储器,用于缓冲图像序列,因此注定可用于医疗技术领域。这使得数据传输率高达 420 MByte/s、CPU占用率低且易于集成。这里使用的索尼 Pregius IMX265 被认为是 300 万像素级别中最好的 CMOS 图像传感器之一。USB3 Vision 工业相机 U3-3270CP Rev.2.2 配备 1/1.8 英寸全局快门传感器,因此分辨率达到 319 万像素(2064 x 1544 px)。"然而,在这种情况下,为了实现更高的帧频,使用 AOI 对图像进行缩放,"IDS 医疗和显微镜销售经理 Phillip Schissler 解释说。OCULUS 已将该相机与 IDS peak 软件开发包集成在一起。"IDS peak 允许用户详细测试像机功能,并针对自己的应用进行优化。
不过,就灵敏度、动态范围和线性度而言,这款相机不仅推荐用于医疗技术和显微镜检查。除了所需的光照强度和速度外,相机的尺寸也是选择型号的一个决定性标准。该相机的镁合金外壳尺寸为 29 x 29 x 29 毫米,重量约为 50 克,既轻便又坚固,非常适合空间关键型应用。
裂隙灯诊断
为了提供最佳的诊断图像,该系统除了相机外,还包括一个高质量的分光镜。分光镜将照相机和裂隙灯目镜之间的光线分开,以便同时照亮和观察眼球,从而对每个眼节进行详细检查。OCULUS 系统的分束器采用纯机械式虹膜光阑,无论病理结果的位置如何,都能显著增加景深。它还可适用于所有市售狭缝灯。"相机装置和分光镜都非常小巧轻便。这意味着在日常实践中:它几乎不引人注意,非常容易安装,而且提供的图像在同尺寸产品中独一无二。制造商表示:"这使得裂隙灯的日常诊断工作变得更加容易。
在图像质量、可靠性和长期可用性方面,IDS 代表了实验室和诊断领域的最高质量标准。
OCULUS ImageCam® 3 的裂隙灯照片可客观记录眼部状况,以便监测疾病进展和比较治疗方法。患者也能从图像记录系统中获益。这种诊断的视觉参考有助于他们更好地了解自己的健康状况和医生的治疗方案。医疗结果可以相应地保存和存档。
应用前景
创新的图像处理系统,如 OCULUS ImageCam®,使用功能强大的工业相机提供信息丰富、对比度高、景深大的图像,有助于提高眼科诊断的准确性、效率和患者护理。人工智能(AI)正被越来越多地集成到裂隙灯图像分析中,以便自动识别疾病、支持诊断决策、改进医生的工作流程并开发新的治疗方法。
OCULUS Optikgeräte GmbH
125 年来,OCULUS Optikgeräte GmbH 公司一直是全球眼科医生、验光师和配镜师的合作伙伴。公司为这一明确的用户群体开发一流的眼科诊断仪器。衡量一切的标准是客户的高要求和技术的不断进一步发展。OCULUS 55% 以上的销售额来自国外市场。400 多名员工在 OCULUS 总部工作。其中 60% 以上从事研发、生产和客户服务工作。OCULUS 在全球 80 多个国家拥有 12 家子公司和 200 多家批发商,为全球客户提供服务。该家族企业成立于 1895 年,目前由第三代和第四代共同管理。
十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。