对最小颗粒进行实时高速图像分析
微米级精确材料分析
从制药和食品工业到建筑材料、生物技术和环境科学,精确的材料分析在许多行业中都发挥着核心作用。无论是质量保证还是材料性能预测,颗粒的精确表征都至关重要。开发实验室、材料研究所和测试机构面临着各种挑战:颗粒的形态和来源千差万别--无论是粉末、液体、片剂、沙子、微塑料还是颜料。为了分析这种多样性,实验室必须在精度、效率和实际要求之间取得平衡。准确性和可重复性尤为重要,因为即使是粒度分布的最小偏差(通常在微米或纳米范围内)也会对材料性能产生重大影响。同时,生产环境中的高吞吐量要求在不影响测量质量的情况下快速分析大量样品。
这就是动态图像分析(DIA)的作用所在。这项创新技术可以记录大量参数,实时确定颗粒的大小和形状。"动态图像分析已被证明是各行各业可行的研发和质量控制方法。Anton Paar 公司研发部的 Dr Christian Moitzi 博士解释说:"当颗粒流经测量池时,使用高速相机或其他成像传感器进行记录,然后使用软件进行分析。这家奥地利公司专门从事颗粒表征业务。该公司为此开发的设备旨在捕捉移动粒子的高速图像。除了样品室和照明系统外,IDS Imaging Development Systems GmbH 公司的 uEye Warp10 高速相机也是其成功的动态图像分析仪的重要组成部分之一。
"有了 Litesizer DIA 系列,通过直接分析颗粒图像,就能轻松可靠地确定颗粒的大小和形状。该系列中功能最强大的设备 Litesizer DIA 700 可以测量 0.5 微米到 16 毫米的颗粒尺寸," Dr Moitzi 博士强调说。在测量过程中,几千甚至几百万个粒子都可以在几秒钟内可视化。由于帧频高、数据传输快,因此可以在很短的测量时间内对大量颗粒进行成像,并对其进行实时分析。
误差小于 1% 的颗粒达 100 万个
"首先要准备一个有代表性的样本。样品可以由各种材料组成,如粉末、颗粒、悬浮液甚至细胞等生物制剂。通常情况下,要使最大误差小于 1%,需要 100 多万个粒子。Dr Moitzi 博士说:"样品通过三个可互换的分散装置中的一个送入,这样就能同时测量干粉和分散体。
样品被放置在一个腔室中,并在其中不断移动或分散。振动、气流或流体循环等各种机制可用于保持颗粒运动。粒子以高达 30 米/秒的速度在像场中移动,像频闪镜一样被照亮。为避免出现运动模糊,照明脉冲要短于 100 纳秒。可通过自动更换三个镜头来调节放大倍数。
高速处理的挑战
Christian Moitzi 说:“必须实时处理大量数据”,并列举了该系统的一个重要要求。在 IDS peak SDK 的帮助下集成的 10GigE Vision 高速相机能以所需的高帧速率记录图像序列,从而实现对粒子快速运动的观测。
除了速度之外,接口和传感器也是选择相机型号的决定性因素。内置索尼 IMX537 全局快门 CMOS 传感器的 uEye Warp10 能满足苛刻任务的所有要求:高分辨率、高帧率和无噪图像再现。在整个传感器市场,该款传感器具有最低的读出躁点和暗电流。该相机的分辨率为 510 万像素(2472 x 2064 px),速度为 247 fps,特别适用于需要高速度的应用场合。高分辨率可确保捕捉到最微小的细节。
"必须实时处理大量数据"。
"与 1GigE 像机相比,uEye Warp10 的传输带宽最多可提高 10 倍。GV-79F0WP 结合了高分辨率和高动态范围,是一款超快速、功能强大的全能型摄像机,"IDS 的 2D 像机产品负责人 Marcus Rembold 在描述所使用的像机型号时说。坚固耐用、符合 GenICam 标准的 uEye Warp10 像机可在基于千兆位以太网的网络中转发图像信息,几乎没有延迟。因此,它的优势恰恰体现在像这样的检测任务中,在这种任务中,需要记录和分析物体的全部细节,并且没有运动模糊。
先进的图像分析算法
"Christian Moitzi 解释图像处理的下一步时说:"相机图像被传输到电脑上,在电脑上进行分割,并计算每个颗粒的各种尺寸和形状参数。"DIA 的核心在于分析拍摄到的图像。先进的图像分析算法和软件用于处理图像并提取颗粒的相关信息。用户可以实时收到平均粒度分布函数。不过,它还可以分析单个颗粒,并从整体中筛选出具有特殊性质的颗粒图像"。
建材工业实例
通过分析参数,可以详细了解材料样品的特性和行为。这些特性可以是密度、流动性、弹道等散装材料特性。为建材行业等部门提供有用信息。Christian Moitzi 说:“水泥的质量在很大程度上取决于其颗粒的大小和形状,它们会影响水泥的表面、抗压强度和固化时间”。颗粒太细会导致最终产品放热凝固,而颗粒太大则无法完全水合。水泥的流动性和需水量在规则(球形)和不规则颗粒之间会有很大差异。这些因素会导致开裂、收缩或气孔,从而严重影响水泥的质量、耐久性和机械性能。
应用前景
投资一台动态图像分析仪,如 Litesizer DIA 700,它配备了超快、超高分辨率的 10 GigE 工业相机,从长远来看是值得的。通过快速图像处理和实时精确分析,可以在更好的数据基础上优化工艺流程并做出生产决策。更精确的颗粒表征可实现更好的工艺控制和优化材料使用,例如通过更精确的配料和减少错误批次。这种高速摄像技术和快速图像处理技术的出现,使动态图像分析成为一种特别有吸引力的、面向未来的方法,可替代激光衍射等传统方法。
十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。