您没有可比较的项目。
我们的案例研究展示了来自众多行业的应用实例。通过以下案例,了解IDS相机如何实现创新的图像处理解决方案。
多相机图像处理技术如何让高动态等离子体喷流清晰可见——精准、同步且三维呈现。
数字化制造:Ensenso 3D相机可在飞机制造中实现精准的钻孔标记。
两台uEye XC相机配合人工智能算法,实现了二手服装的精准分拣。
对基于粉末床的高动态激光束熔化各种材料和部件几何形状的研究,为了解增材制造过程中激光与材料的相互作用提供了宝贵的见解。
高速粒子分析:IDS 的极高分辨率 10GigE 工业相机可实现实时动态图像分析 (DIA)。
物体相关导航研究:IDS 和 AI 的 USB3 uEye LE 像机如何实现关键基础设施的自主检测。
基于事件的 uEye EVS 像机可实现高效、经济、高分辨率的流量可视化和量化。
高精度监控:IDS 提供的嵌入式摄像头可对高真空室中基于激光的核聚变实验进行精确定位和高效监控。
(用于测量水体的(半)自主水面舰艇,配有集成式 uEye FA 相机,可绘制河流和湖泊的 3D 地图。
为研究衰老过程,人们采用嵌入式显微镜方案测量失重状态下衰老情况。
非接触变形测量在研究纺织品储存或展示的最佳保存条件方面大显身手。
在零重力状态下,基于相机的3D打印工艺可降低未来太空任务成本。
对海鱼样本进行自动化光学检测,以确定海鱼体内可能含有的寄生虫的活力
[nbsp]
在KIT研究所内,科学家们正在对配备Ensenso 3D相机学习自主完成任务的机器人开展研究。
使用集成Ensenso 3D相机的料箱取件机器人单元抓取小零件的速度创历史记录。
海浪的形态和运动是海岸形态学的核心要素。借助IDS USB 3相机,可以探测海浪动态。
新加坡南洋理工大学开展的一项前景广阔的研究项目:通过集成Ensenso N 35相机,机器人可持续独立组装家具。
在基尔亥姆霍兹海洋研究中心(GEOMAR)的自主水下航行器中集成IDS的USB 3相机,可以调查气候变化对海洋生物所产生的影响。
在模块化实验室机器人系统中集成USB和GigE相机,实现实验室的自动化,提高生物分析过程中高通量定序处理流程的效率。
在基于视频的液滴形状分析系统中搭载高分辨率的USB 3.0相机,可实现接触式角度测量。
集成USB 2 uEye LE板级工业相机的3D扫描仪可自动测量植物的高度和体积,从而监测植物的生长情况。
您的项目我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!
时事通讯了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
遗憾的是,某些国家无法下载我们的软件。感谢您的理解。
如有任何疑问,请使用我们的联系表格。