相信您已经了解了我们极为小巧的IDS板级相机uEye+ XLS
具备基本功能的全新经济型相机系列
我们的基本相机家族将继续发展壮大!新相机系列将命名为uEye XLS。这个名字表明它是广受欢迎的uEye XLE系列的缩小版(S代表“小”)。实际上,这些型号将是系列中最小的IDS板载相机。小巧不是全部:它们的能耗和热量也非常低。
我们计划在发布时配备onsemi AR0234以及Sony IMX412及IMX415传感器。这些型号专为需要大量极低成本、极其紧凑的相机(带或不带镜头接口(C/CS口和S口))的用户设计,非常适合嵌入式应用等使用场景。用户还可以期待符合Vision标准的项目相机,这些相机配备各种传感器和触发选项。我们还提供经济实惠的各种线缆和镜头,这些配件与这些经济型相机构成完美组合。
uEye+ XLS相机定位于我们的低价市场,其中还包括uEye XCP和XLE系列。uEye+ XCP相机配有全封闭的锌压铸外壳,尺寸仅为29 x 29 x 17毫米。这使它们成为市场上最小的带外壳和C口的工业相机。在uEye XLE系列中,您可以选择带或不带C/CS口或S口的单板相机,也可以选择带涂层塑料外壳的型号。
由于与Vision Standard兼容,所有这些型号都可以与任何GenICam兼容软件一起使用。您还可以使用IDS peak软件开发工具包,更为方便快捷地开发图像处理应用和操作相机。