一台员工正在输入信用卡数据的笔记本电脑。

支付方式

我们支持以下付款方式。

什么是giropay?

Giropay支持德国境内1500多家银行的在线支付,是一种基于PIN码和TAN验证码的在线网银转账支付方式,具备快速简便、安全可靠等特点。用户可直接在IDS Direct Webstore上进行支付。

确保敏感数据(PIN/TAN)仅在用户和银行之间传输,任何第三方都无法窃取个人账户信息和购买信息。

支付成功后,卖方会收到银行开出的付款保函,然后便可立刻向买方发货,而无需承担任何风险。

如何通过信用卡支付?

当使用VISA或万事达信用卡进行在线支付时,您需输入您的信用卡卡号、到期日以及含三位数字的安全码。

安全码通常为信用卡背面所印号码的最后三位数字,可进一步确保在线支付的安全。安全码通常位于信用卡的签名栏,但不同的信用卡公司可能会将安全码印在不同的位置。

所有的信用卡交易均当即生效,即:当采用信用卡支付时,无论在下单时产品是否可供应,一旦完成下单,会从信用卡中扣除相应的发票额。IDS不会存储您的信用卡数据。

在哪些情况下我可以使用發票付款?

在符合特定条件的情况下,老客户可采用發票付款。

这些特定条件包括良好的付款记录和信誉度等。

IDS有权拒绝接受特定类型付款。

对于付款需要注意的事项

如果你选择提前付款,请留意付款的确认讯息。在您下订单后会立即收到确认付款的电子邮件。请确认您的订单号码做为汇款的依据。我们需要您的订单号来发送付款确认。

当我们收到您的汇款后将会发送确认里面会通知您发货的日期(通常是收款后的两周)。

意:汇款将会於2-4天内收到,不同汇款银行有不同的汇款时间。