使用IDS摄像机對CoronaVirus 進行篩檢
医疗产业对于视觉处里有极高的需求
健康已成为世界范围内的主要话题。为了保护每个人以及所有人口的身体健康而进行的研究和开发具有空前的意义。实验室和制药公司比以往任何时候都在努力加快其流程,例如通过增加检测的通量或加快药品的生产和分发来加快其流程。机场越来越多地使用出入控制,以ID检查或温度测量设备的形式来识别有疾病症状的旅客。
在所有的领域中,图像处理都可以为保护人们与挽救生命做出重要贡献。可能的应用已经几乎是无限的,并且在工业4.0时代正变得越来越多样化-尤其是由于使用了人工智能。
一家英国公司目前正在将IDS摄像机与热成像摄像机一起使用,以检测温度升高的人,并可能检测到新冠病毒。专为质量筛选而设计的非接触式热成像和测量系统,可检测到小于0.6°C的温度差,并且具有小于0.3°C的精度。 “ Thermoteknix FevIR Scan软件会实时跟踪人们走在摄像机前的情况,并在屏幕上显示他们的最高臉部温度,” Thermoteknix Systems Ltd.销售总监Richard Hames解释说。
所谓的FevIR Scan 2系统由一个热成像相机和一个可见的USB 2 uEye LE CMOS相机组成,该相机位于密封的外壳中,该外壳与运行Thermoteknix FevIR Scan 2软件的笔记本电脑相连。USB 2.0 uEye LE板级版本特别轻巧紧凑-非常适合在小型FevIR Scan 2設備中中設置在與热像仪相邻的地方。具有恒定温度的热参考源位于热像仪的前面。它可以对热像仪进行不断校准,以进行精确的温度测量,从而检测出皮肤温度升高的人。UI-1642LE-C 型號用于检测通过系统的人员。它配备了安森美半导体的1.3百万像素CMOS传感器,其分辨率为1280 x 1024像素,帧速率为每秒25帧。使用此帧率,可以在人多的地方(例如机场或门厅)进行放映。
其他IDS解决方案还提供了医疗技术方面的宝贵服务。例如,i-mation GmbH的GampBOX图像处理系统使制药行业及其供应商更容易优化流程,同时遵守严格的质量要求。i-mation GmbH项目经理Kai Weisser说:“例如,通过这种方式,我们可以为大大缩短药品上市时间做出贡献。”在药物和药品的整个生命周期中,从对新活性成分和疗法的研究到生产和包装,再到分销和应用,新机器视觉技术的使用为过程优化带来了许多机会。
因此,IDS工业相机还可以帮助医疗保健部门优化流程,确保质量,推进研究并最终为人们服务。