Ensenso PartFinder - 使用CAD几何定位对象
带有全新软件模块的Ensenso SDK 3.3可以在三维点云中查找对象
Ensenso SDK的3.3版最近已经上市。它包括新的Ensenso PartFinder,这个模块用于定位对象。新功能激动人心:利用工具提供的选项,您可以加载自己的CAD几何图形,并在Ensenso 3D相机的点云中再次找到它们。
Ensenso PartFinder与Ensenso专属相机参数密切相关,因此,相比其他现有的3D匹配算法,它具有许多优势。它可以综合使用深度信息、表面法线和纹理数据,因此可以解决棘手的定位任务。这意味着可以使用徽标、压印、标签或包装设计的其他元素来找到物体的正确位置和方向。
在IDS Vision Channel中,我们已经介绍了这一新功能和它带来的新可能。您可以在这里观看会话的录像。
PartFinder功能包含在普通NxLib中。但是,您需要单独的许可证才能使用。我们的销售团队很乐意回答您的任何问题,并可以帮助您评估新工具。