Ensenso XR: 3D 相机内建显示卡
优化多相机配置以及高运算需求的应用
Ensenso XR 是IDS 第一款3D 相机透过FPGA处理数据运算。 一样採用X系列的模组结合方式,并且能直接从相机提供3D数据。新的系列是具有IP65/67防护等级以及史Sony 1.6MP的Sensor。
相机自己能够运算3D数据,对于电脑的规格也不用那麽要求。传送的数据是已经处裡过的影像数据而不在是Raw数据,网路频宽的负担也大幅度降低。内建显卡对需要用到多相机配置以及其需要高运算资源的应用是最好的解决方案。
内建WiFi传输装置能让相机根据使用需求选择使用无线传输数据- 无线传输对在初期安装维护相机的阶段或是当安装环境配线困难时会是最好的解决方案。
新型号相机能够达到5公尺的工作距离。 XR36的FlexView2 技术,能够提供更精细与快速的图像细节 。 XR系列的数据处裡速度能够Core i7 CPU相媲美。同系列5MP的型号预计在2019年第四季推出。