IDS发布uEye XCP:最小的带外壳、配备C接口的工业相机
获得业内尺寸最小的高性价比工业相机
IDS uEye+产品系列的全新XCP系列相机不仅兼具工业品质和优惠的价格,而且还填补了市场上最小的带外壳和C接口工业相机这一空白。该型号相机的尺寸仅为29 x 29 x 17毫米,配有全封闭的锌压铸外壳以及旋入式USB Micro-B连接器。凭借高性价比的电子产品以及与常见镜头的兼容性,这些相机非常适合预算有限的应用场合。
IDS发布的uEye XCP相机系列是行业内尺寸最小、性价比较高的带C接口工业相机。比起非凡的相机功能,该系列相机的目标客户更重视相机的性价比、设计的紧凑轻便性以及质量。例如,IDS uEye XCP系列相机可用于实验室中的分析任务、用作投入批量生产的自主导航车辆的眼睛,或用于自动化领域的机器人视觉支持。
最初,这些工业相机将搭载onsemi230万像素的全球快门传感器AR0234和500万像素滚动快门传感器AR0521进行批量生产。IDS随后会推出配备其他传感器的工业相机。借助USB3和视觉标准兼容性(U3V/GenICam),这些相机可以轻松集成到任何图像处理系统中。原则上,uEye XCP相机可以与任何合适的软件一起使用,与IDS peak一起使用尤其容易。
凭借高性价比的电子产品以及与常见镜头的兼容性,这些相机非常适合预算有限的应用场合。
IDS发布的uEye XCP相机系列是行业内尺寸最小、性价比较高的带C接口工业相机。比起非凡的相机功能,该系列相机的目标客户更重视相机的性价比、设计的紧凑轻便性以及质量。例如,IDS uEye XCP系列相机可用于实验室中的分析任务、用作投入批量生产的自主导航车辆的眼睛,或用于自动化领域的机器人视觉支持。
最初,这些工业相机将搭载onsemi230万像素的全球快门传感器AR0234和500万像素滚动快门传感器AR0521进行批量生产。IDS随后会推出配备其他传感器的工业相机。借助USB3和视觉标准兼容性(U3V/GenICam),这些相机可以轻松集成到任何图像处理系统中。原则上,uEye XCP相机可以与任何合适的软件一起使用,与IDS peak一起使用尤其容易。