知识库

自动优化图像

uEye XC 相机旁边的截断文本和尚未插入的电缆

和网络相机一样简单易用的工业相机

普通的消费网络相机由于操作简便,也经常用于一些机器视觉应用。然而,用户明确意识到,与典型的工业相机相比,虽然网络相机价格诱人,但是在质量、耐用性和长期可用性方面存在显著劣势。uEye XC应运而生,这是IDS Imaging Development Systems GmbH针对这一细分市场开发的一款相机,它综合了这两类产品的优势。

IDS的技术作者Dipl.-Ing. Heiko Seitz回答了客户关于新uEye XC的关键问题。

为什么这种相机可以与典型的消费网络相机相提并论?

我们开发的工业相机uEye XC具有网络相机的典型功能和优点,同时避免了常见的缺点。与标准工业相机相比,我们将相机功能简化为基本功能,在降低成本的同时,具备了使网络相机广受欢迎的那些功能。

提供USB3接口,只需一根线缆,即可快速方便地使用相机。USB3作为一种经济高效的标准接口得到广泛运用,它可以供电,性能足以满足要求,允许实时传输高分辨率图像。这款相机拥有许多相机内自动功能,包括对焦、增益、快门速度、白平衡、伽玛和色彩调整,您不需要编写代码,就可以每次都能得到完美的图像。这是真正的即插即用,一旦接通电源,相机的工作原理就像典型的网络相机一样,绝不亚于它们。

对于消费市场,这种相机与网络相机相比有哪些优势?

与面向消费市场的网络相机不同,我们使用工业组件打造uEye XC。这样,这种相机可以在很多年间使用效能保持不变,所以产品的生命周期很长。此外,即使环境条件非常恶劣,轻巧而又坚固的压铸金属外壳也能保证高品质和坚固性。相机还配备可拧紧USB接口,有效防止连接中断,即便相机处于移动状态也可以放心使用。与通常的工业相机一样,uEye XC也具有可编程的软件接口,您可以完全控制相机并与自己的软件应用相集成。

uEye XC适合什么样的应用?

对于很多应用来说,使用消费网络相机不仅可以轻松生成优秀图像,而且成本低廉,而uEye XC所具备的丰富功能同样可以在这些应用中大放异彩,同时还能满足用户对工业质量的关键要求。凭借其全高清和4K图像格式,以及大量自动图像增强功能,图像数据针对人眼而非机器视觉和评估进行了优化。其重量轻,尺寸紧凑,便于在任何地方使用。
uEye XC可以在以下应用示例中展现优势:

  • 机器人领域,例如,用于机械臂(重量轻、单电缆操作、自动对焦)
  • 智能零售(广角、自动对焦和4K分辨率)
  • 自动取款机或售票机等站亭系统中,或用于完全自动回收旧手机的系统中(自动对焦和4K分辨率、数字变焦、人员检测)
  • 物流和内部物流应用,如自动移动的运输车(自动对焦,以适应不断变化的工作距离)
  • 医疗领域,例如皮肤扫描(微距镜头配件)
  • 户外应用,如人员计数(自动亮度、自动对焦)

uEye XC以前就出现过。新版本有什么不同?

与之前的版本相比,全新uEye XC目前在软件方面符合Vision标准,因此与IDS peak完全兼容。随着自动对焦/传感器模块分离,并采用独立ISP,我们现在能够完全用行业标准组件制造相机。旧版本使用了消费领域的系统级芯片,但是可惜的是供应时间有限,所以开发可能性不高。采用新的硬件概念之后,我们可以保证长时间为客户提供这款相机,延长了产品的生命周期。另一方面,这也使得所采用的组件可以更加灵活,例如,允许我们提供采用不同传感器和分辨率的其他型号。此外,可编程ISP将使我们能够在未来的更新中为相机增加更多相机功能,例如JPEG编码器、人脸识别或自动平移缩放人员跟踪。

另一个明显的优势是,新XC现在能够以每秒25帧的速度实时传输高分辨率13MP图像,相比以前型号大为提高。除此之外,新相机具备旧型号得到验证的各项优点,青出于蓝胜于蓝。这是在我们广受欢迎的uEye XC基础上大幅改进的版本。

IDS 員工 Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

工程师海科·塞茨自2001年起在IDS公司任职。在相机软件领域担任开发人员多年后,他现任IDS产品营销经理,负责技术传播工作。凭借其丰富经验,他架起了复杂技术与实用知识传递之间的桥梁——例如通过技术文章、网络研讨会或讲座等形式。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。