IDS Nion 3D相机置于桌面,采用紧凑设计适用于工业应用

ToF成为高分辨率

现代iToF技术让3D图像处理动起来

并非每款应用都需要高端系统——但品质不应因此妥协。迄今为止,工业3D图像处理仅有两种选择:要么性能强大但价格昂贵,要么价格低廉但需在分辨率和图像质量上做出妥协.然而,新型高集成度iToF传感器凭借其高分辨率和集成实时数据处理功能,为注重成本的应用场景提供了快速、易用的精准3D技术解决方案。这是否不仅是填补市场空白的一种解决方案,更有望成为注重成本但要求严苛的3D应用的首选?

场景与物体的三维捕捉是现代工业自动化中的核心组成部分。基于图案投影的主动立体视觉等方法已被证明特别有效——尤其在需要最大细节、分辨率以及处理复杂表面结构时。基于投影的图像相关技术,此类系统即使在复杂表面上也能捕捉大量可靠图像点,从而实现精确三角测量和生成详细深度图。这意味着您始终处于基于图像的测量技术的前沿。

与此同时,飞行时间技术在近年经历了显著的成熟进程。虽然飞行时间(ToF)相机此前主要用于简单的距离测量,但由于其分辨率、测量范围或集成能力有限,在许多工业应用中仅能发挥有限的作用.有限的探测范围、较低的分辨率、对环境光的高敏感度以及无法准确检测移动物体的深度,这些因素显著限制了其实际应用。

3D入门级相机,集成深度处理功能

随着更强大的传感器架构的出现,例如onsemi推出的新型AF0130 iToF传感器,其采用背照式像素(BSI技术)、全局快门、改进的信号处理以及集成评估电子元件,使得情况发生了显著变化。新型iToF相机搭载智能像素管理技术,不仅实现了更高的深度分辨率和更远的探测距离,更能从容应对复杂光照环境.

与此同时,系统逻辑正在发生转变:传感器不再将原始数据发送至外部计算机,而是直接在芯片上执行关键处理步骤——例如计算深度图像、强度值和置信度图。这种在传感器端实现高度集成的3D处理趋势,不仅使ToF相机在当今更加强大,还显著简化了集成过程——这是迈向智能紧凑型3D视觉系统、实现广泛工业应用的关键一步.

分辨率与深度的精准度

三维测量的质量不仅取决于捕获的像素数量,更关键的是深度数据的精度。新型IDS 3D相机采用onsemi 120万像素AF0130传感器,提供高XY分辨率,可完美扫描大面积区域内的精细表面细节.然而,另一个因素对实际深度精度至关重要:光信号的调制频率,它在很大程度上决定了基于相位的飞行时间系统的精度和测量范围。与市面上的标准相机相比,onsemi可实现高达200 MHz的频率——这无疑具有显著优势。这是因为测量范围被划分为更小的区间,从而获得了更高的深度分辨率。简而言之:频率越高,相机就越能精确地检测相位位置的差异,从而更准确地测量微小的距离变化.

木板上开有5毫米至1毫米不等的槽口,展示3D相机的精确细节分辨率
即使是最精细的1毫米结构,也能被IDS Nion 3D相机精准解析。

另一个优势:在高频条件下,该系统对环境光干扰的敏感度降低——这对许多户外工业应用或光照条件快速变化的场景至关重要。onsemi的AF0130器件实现了高达200 MHz的调制能力,由此创造了显著的技术空间。在近距离情况下,高频可确保最高精度。另一方面,在远距离区域,频率可进行专门调整,以实现具有稳定深度分辨率的长距离探测。这种可扩展性使系统更具灵活性——相较于采用固定且通常较低调制频率的传统飞行时间传感器,这构成显著优势。

在复杂光照条件下仍能保持高图像质量

新推出的onsemi传感器另一项应用相关特性是其在940纳米近红外波段的高灵敏度——该波长范围相较于850纳米等波段,受日光干扰显著较小.IDS使用的iToF相机正是利用了这一特性,配合调谐至940纳米的激光器工作。结果:即使在复杂的光照条件下,也能实现特别高的干扰光抑制和稳定的3D测量。这使得该相机非常适合户外应用场景,在过去,直射或变化的阳光常常是户外拍摄面临的难题。

光学技术在此发挥着关键作用,确保3D相机能够充分发挥其潜力.必须使用经过专门优化以适应相机波长范围的镜头。这是确保即使在户外等复杂光照条件下,光输出和图像质量仍能保持稳定高水平的唯一途径。此外,非球面镜片可确保整个成像区域的锐度均匀,并减少光学畸变,从而显著提升图像质量,同时省去了耗时的后期校正步骤。为满足近距离与远距离的多元工业应用需求,镜头设计必须确保从近距离到远距离都能提供稳定的清晰度——无需重新对焦。

挑战——移动物体的3D数据

可靠捕捉动态场景的能力正日益成为工业3D相机应用的关键标准。这正是许多传统技术迄今为止所达到的极限所在。特别是在结构光方法或基于立体视觉的系统中,运动可能导致伪影或测量误差——例如通过多重曝光、图像模糊或图像对相关性错误。对于许多涉及动态过程、快速移动物体或传送带速度的应用场景而言,这意味着要么忍受功能限制,要么依赖复杂且昂贵的专用解决方案。

风扇叶轮的三种不同表现形式
旋转的140毫米风扇轮的3D点云(左)、深度图像(中)和强度图像(右),拍摄距离为40厘米,转速为400转/分钟。

具备集成数据处理和全局快门功能的3D相机,为该领域带来了根本性的范式转变。由于深度信息是直接在设备上按像素进行采集并实时评估的,因此数据传输至PC后,许多关键的运动处理步骤已不再必要。现代传感器如AF0130,即使面对移动物体也能实现无缝3D检测,且不会影响检测精度或响应速度。这对于机器人技术、物流、包装以及持续生产中的质量保证等应用尤为有益。无需停止传送带或机器人,生产流程便能以更快的速度和更高的效率运行,从而提升生产效率。

要计算单个深度值,通常需要四个不同相位位置(通常为0°、90°、180°和270°)的协调曝光。这四个信号随后被用于计算相位差——从而测得距离。得益于其特殊的像素架构和集成式片上处理,AF0130 iToF传感器能够快速连续捕获全部四个相位图像,并将其直接完整地存储在芯片内存中——无需任何中间读出过程。这显著缩短了两次曝光之间的时间,并明显减少了运动模糊。连续阅读的另一个优势:深度信息可高效重新排序并直接进行后续处理——无需耗时的后处理.这不仅使相机更抗震动,还能实现更高的帧率并减轻主机系统的负载.这具有决定性优势,尤其在机器人技术、物流或拾取放置等动态应用中。

传统离子传输飞行时间(iToF)与Hyperlux传感器在减少运动伪影方面的比较
onsemi传感器的Hyperlux技术能够将相位图像快速采样至内部存储器,并实现完整读出,从而在运动过程中减少运动伪影.(图像来源:onsemi)

智能iToF——一项有望引领市场的技术组件

凭借Hyperlux传感器,onsemi在iToF技术发展中取得了重大里程碑。全球快门、内部存储器与片上深度处理技术的集成,有效解决了传统飞行时间系统的核心难题,例如探测距离受限、环境光敏感性及系统级延迟等问题。这使得iToF技术对那些此前依赖其他3D技术的应用场景具有吸引力。然而,仅凭强大的传感器还不足以打造出树立行业标杆的相机解决方案。决定性因素在于光学、电子、软件与系统集成之间的协同互动.

因此,onsemi特别注重与经验丰富的相机制造商开展紧密合作——例如IDS,该公司在工业3D相机市场深耕多年.由此诞生的uEye 3D相机,生动诠释了智能iToF技术如何转化为实用的整体系统。因此,iToF正日益从工业3D图像处理领域的补充方案,转变为重要的替代方案——尤其当需要易用性、高集成能力和在多变操作条件下稳定的成像结果时.

IDS 員工 Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

工程师海科·塞茨自2001年起在IDS公司任职。在相机软件领域担任开发人员多年后,他现任IDS产品营销经理,负责技术传播工作。凭借其丰富经验,他架起了复杂技术与实用知识传递之间的桥梁——例如通过技术文章、网络研讨会或讲座等形式。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。