知识库

更小、更快、更智能

各种设计和尺寸的IDS工业相机

近年来,工业相机行业发展迅速,相机制造商专注于三个关键方面:“更小、更快、更智能”。随着传感器技术涌现突破性进步和生产过程自动化的不断提高,工业相机性能不断得到优化,且可以更好地适应需求。相机设计更紧凑、速度更快和智能功能不断发展,因此更适合广大工业部门的需求。这篇技术文章介绍了这三类相机的重要性,并着重介绍了它们如何为工业图像处理提供支持。

用于嵌入式应用的微型相机

单板相机现在可以设计得很小,完全可以放入镜头座中。因此,这种微型设备特别适合搭建小型设备和实现嵌入式视觉应用。IDS针对这一细分市场所开发的相机型号尺寸仅为29 x 29 x 7 mm。这些X系列小型工业相机有多种外壳型号,可以实现各种集成方式。相机系列既包含带或不带镜头接口或塑料外壳的板级相机,又包含全锌压铸外壳相机,我们在满足基本功能需求的前提下尽可能降低这些相机的成本。这使它们非常适合价格敏感的应用和大规模应用。由于体积小,这些经济实惠的相机也可以轻松集成到各种图像处理系统中。

我们为附件、连接或接口提供了标准组件,大大方便应用。相机可以使用所有常见的C-/CS口和S口镜头,使用Type-C连接器和USB3 Vision标准,可以轻松部署或集成到视觉系统中,而无需众多配件或复杂的开发工具。

IDS凭借这一相机系列满足了另一市场需求。许多应用不一定需要配备高端图像传感器的相机。例如,与高级型号相比,传感器制造商推出的低价型号仅在分辨率、帧率和快门技术方面有所降低,这可以进一步节约成本。

紧凑型板级相机配备USB接口,提供各种外壳型号或镜头口
成本优化的工业相机具有不同的外壳型号、极其紧凑的尺寸和USB3视觉接口,可以轻松集成到各种图像处理系统中。

提供4500万像素的同时在速度方面毫不妥协

如果要提高循环率,缩短检查时间,并且要从更远的距离以很高精度分析、测量或检查晶圆或面板等物体的缺陷,则应使用大尺寸传感器。通过这种方式,可以尽可能减少最大可能视场所需的图像或检查点,并提高吞吐量。为了以高帧率和极低延迟将生成的数据密集型相机图像以全分辨率传输到图像处理单元,还需要高速接口。

IDS以uEye Warp10为基础推出了一个相机系列,在基于千兆以太网的网络中采用10GigE,这使相机系列可以在长距离快速轻松地传输数据。使用高达45MP的Onsemi全局快门传感器作为图像传感器。结合螺纹式固定的TFL口,这些图像对角线高达2英寸的图像传感器曝光不会受到边缘阴影的影响。

由于这种高速系统在满负荷下比标准工业相机产生的热量更高,因此使用了带有散热片的外壳设计。与其他带无源散热器的10GigE系统相比,额外的主动散热板甚至可以实现更紧凑的设计。

配备TFL螺纹接口的大型镜头座的IDS相机。紧凑型外壳配有散热片。下面安装带风扇的螺旋固定散热板,用于主动散热。
比标准工业相机快10倍,比USB3型号快3倍:10GigE相机系列uEye Warp10在分辨率、图像质量和速度要求最高的应用领域大显身手。

直接在相机上进行图像分析(无需PC)

对于根据质量或类别进行分类或者检测物体或特征的应用,您是否希望不仅去除PC,还要求图像处理系统尽可能减小工作空间?在这种情况下,人工智能、边缘计算和嵌入式视觉提供了更大灵活性和更高生产力。这种紧凑型嵌入式视觉设备的代表是智能相机,它不仅可以捕获图像并发送到主机PC进行进一步处理,还可以通过集成的AI加速器自行进行图像分析,并完全独立地生成与过程相关的结果。

因此,这些设备类别提供了传统工业相机或仅使用附加系统组件无法生成的数据,从而在所连接的系统中扮演了新的角色。它们不再只是图像处理的一部分,而是成为了一个完整的图像处理系统。在通信方面,它们的接口支持OPC UA等工业协议,从而可以直接与机器和控制器交换结果数据,从而在工业4.0应用中实现无缝协作 - 这是图像处理和PLC融合的里程碑。这为未来创造了突破性的协同效应。

IDS NXT AI相机安装在金属支架上。Vision Apps、基于网络的模块化编辑器和deep ocean AI加速器设置在旁边。
从概念到功能齐全的嵌入式AI视觉系统,IDS NXT能够完成许多简单的图像分析工作,并直接在机器级使用工业协议传输结果

应用起决定性作用!

相机并非千篇一律!每个人对工业相机的需求都可能非常不同。传感器分辨率、数据传输速度和功能范围往往不是决定性因素。关键在于应用。无论是自动化、质量保证还是自动驾驶汽车,对工业相机的要求可以具体表现为更小、更快、更智能。

IDS 員工 Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

工程师海科·塞茨自2001年起在IDS公司任职。在相机软件领域担任开发人员多年后,他现任IDS产品营销经理,负责技术传播工作。凭借其丰富经验,他架起了复杂技术与实用知识传递之间的桥梁——例如通过技术文章、网络研讨会或讲座等形式。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。