敏感区域的自动速度监测
出行安全须知
无论是物流中心的院落、机场周边区域,还是工业园区,这些区域都不遵循标准交通规则。与此同时,它们具有高度敏感性:车辆常在行人、叉车或机械附近移动。稍不留神,加上超速行驶,可能导致严重后果——从人身伤害到生产停工和高昂成本。出于安全考虑,工业和交通场所的车辆移动正日益受到自动监控。
英国公司Westcotec专注于为工业和交通区域提供安全与监控解决方案。该系统通过智能方式将车辆与人员安全相联结,助力企业及市政机构最大限度降低风险。为满足这些需求,Westcotec公司研发了自动测速相机(ASWC),该自动化系统集速度测量与车辆识别功能于一体。该系统依托德国工业相机制造商IDS成像开发系统公司久经考验的图像处理技术,通过提供高分辨率图像数据,实现对车辆速度和车牌的可靠检测。
系统如何运作——远不止于测量
我们一再发现,仅靠内部安全规则不足以防止危险驾驶。“我们需要智能系统,它们不仅能记录数据,还能主动推动行为改变,”Westcotec销售总监Olly Samways解释道。自动测速相机可检测超速车辆,并拍摄具有高分辨率的图像。除车牌信息外,系统还会记录车速、日期和时间;通过与驾驶员和车辆执照管理局(DVLA)的系统对接,可获取更多详细信息,例如品牌、型号和颜色。该处理过程采用雷达辅助技术,并通过车牌自动识别匹配系统可靠地获取车辆数据。随后,这些信息被系统化整理,使其便于解读、导出及用于分析。重复违规行为也可被检测到,并作为改善驾驶行为的针对性措施依据。数据可通过Wi-Fi或USB访问,通过Westconnect平台远程管理,或通过电子邮件自动发送。安全数字(SD)卡录制消除了笔记本电脑必须始终保持连接的需求。
精准与机动性相结合
ASWC的核心部件是一台IDS uEye LE工业相机。这款相机搭载e2v公司生产的130万像素CMOS传感器,具备高亮度灵敏度和卓越的成像质量。该产品提供单色、彩色和近红外(NIR)三种版本。在运行过程中能够在全局快门和滚动快门模式之间切换,确保可靠捕捉快速运动,同时相机能适应不断变化的光照条件。最多可设置四个独立定义的感兴趣区域(AOI),用于评估特定图像区域并同时捕捉多个特征。
“IDS技术为我们提供了所需的灵活性。我们可以在不同的快门模式之间切换,确保每张图像都能使用,无论是在白天还是黄昏时分。”
ASWC还兼容USB3和GigE Vision,提供快速可靠的数据传输。大型图像文件可快速检索,即使在高流量情况下,系统仍能保持稳定性能。它还能轻松集成到第三方系统中,用于数据分析、警报或可视化。这种全面的硬件兼容性提高了可靠性,加快了数据处理速度,并能无缝集成到现代数字站点环境中。
实际部署与成果
ASWC系统现已被英国警方、地方政府及私营场地运营商采用,包括物流中心、工业园区和机场周边区域。操作员的主要目标是在不增加额外人员的情况下减少危险驾驶行为。安装过程非常简单:设备安装到位、对准位置后即可立即投入运行。实施后,用户普遍反映平均速度降低,且内部安全标准的遵守情况显著改善。自动化数据采集使实施定向措施成为可能,例如交通缓行、结构调整或内部培训课程。
该系统并非旨在作为威慑或监控工具,而是作为一种预防性工具,旨在提高安全意识并促进长期安全。其优势在于移动性、精准的数据采集以及与现有系统的无缝集成。这不仅提升了现场安全性,更为战略决策奠定了基础,从而在长期运营中实现优化管理并降低风险。
应用前景
需求日益增长:客户要求基于云的访问、灵活的报告工具、视觉威慑与隐蔽执法相结合,以及适用于整个场地的可扩展解决方案。Westcotec正通过一份路线图作出回应,其中包含门禁控制、车辆分类、动态危险检测及行人保护等功能。“我们希望通过结合硬件性能与直观软件,进一步突破交通区域图像处理的边界,从而创造更安全的环境,”Samways总结道。
Westcotec Ltd
除传统LED限速及警示标志外,Westcotec还生产采用地面技术的专业设备,包括洪水预警系统、桥梁高度预警系统及防碰撞系统。
十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
应用领域
探索工业相机如何塑造未来。