您没有可比较的项目。
我们的案例研究展示了来自众多行业的应用实例。通过以下案例,了解IDS相机如何实现创新的图像处理解决方案。
uEye LE 相机能够对电池组装过程中的间隙填充材料进行可重复的质量检测。
当速度变得危险时:IDS uEye LE相机在ASWC系统中精准记录驾驶行为,兼具移动性、安全性与互联性。
物体相关导航研究:IDS 和 AI 的 USB3 uEye LE 像机如何实现关键基础设施的自主检测。
高精度监控:IDS 提供的嵌入式摄像头可对高真空室中基于激光的核聚变实验进行精确定位和高效监控。
便携式检测系统使用热成像相机以及带有自动对焦功能的uEye LE相机来检测复合材料的薄弱点。
借助光学直线度测量装置,可在机械和工厂工程领域通过相机提供零部件直线度和平面度测量。
借助三台uEye LE相机,传感器实时检测胶珠,确保材料沉积质量合格率达到100%。
iDS 的USB3.0 LE 工業相機提供法國公司所開發的自行車手的分析系統的運動序列。
使用USB 3.0 相机的携带式複合材料光学检测仪器可以提供可重複的测试结果,以及建立文档。
在检测机器人单元中集成强大的IDS相机,即使在极端天气下,也能对存在爆炸隐患的区域进行安全检查。
借助IDS的USB相机,更精准地量度高尔夫球员的差点:为运动分析捕捉和提供高质量的视频文件。
在法医调查中应用IDS USB3相机,通过自动人脸识别获取3D人脸模型,以顺利开展调查。
在多旋翼机中安装集成IDS USB 3板级相机的嵌入式视觉系统,实现对受灾地区的实时监测。
在光罩写入机中搭载的USB 2单板相机可以精准长宽比准确快速地写入光罩。
专业自行车量身设定:借助USB 3相机,及时发现骑乘者位置不正的问题,并为其寻找理想的骑乘位置。
集成USB 2 uEye LE板级工业相机的3D扫描仪可自动测量植物的高度和体积,从而监测植物的生长情况。
您的项目我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!
时事通讯了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
遗憾的是,某些国家无法下载我们的软件。感谢您的理解。
如有任何疑问,请使用我们的联系表格。