工业相机 uEye 在模糊背景前拍摄一名骑自行车的人

使用USB 3 uEye 3240LE的专业的自行车量身设定系统

完美的搭配!

减少伤痛,达到更好的表现!自行车量身设定是在自行车世界中的是犹如魔法般的存在。他的存在是为了替骑士们找到最适合他们的骑乘姿势。姿势测量系统会标示出所有会导致背部,腿部,以及手部不适甚至痛苦的问题区域,以确保骑士跟车辆之间的动作完整协调。在这里影像分析扮演了很重要的角色。

GeBioM mbH Münster 的旗下品牌 gebioMized 面对了这个问题。GP BikeView 系统就是为了分析身体姿势以及踩踏动作而开发出来的系统。骑士在固定住的自行车上用自己习惯的姿势踩踏,然后两台1.3 MP的IDS 相机从前方跟侧面各自纪录影像。前方的相机主要是为了观察膝盖的不良姿势,而侧边的相机是为了察觉背部的不良姿势。

应用程序

当影像在被分析的时候会将骑士的物理条件放入考量,例如疾病状况,或是已存在的骨科疾病。

gebioMized 所开发的软件可以将所有分析模块都显示在画面上。在画面上你可以使用格子,铅锤线或是角度。不良的姿势再腿的轴线或是鞋子踏板调整可以被可视化。同时可以放大画面或是调整影像的速度。可以选择同时拨放四个画面或是独立画面用来在不同的观点下比较调整的姿势。

根据其分析结果,系统会调整踏板以及把手的高度以及角度直到找出最适合骑士的乘坐姿势被找出来。如果需要的话,自行车部件也通过更合适的型号代替。一旦校正程序完成,所有从分析报告得出来的资料将会被总结并且被编写为一份档案报告。相关的身体角度以及关节轴都会透过辅助格线以及参考线的协助下透过视觉化显示出来。

所有需要打造新的车体的骑士都可以透过使用gebioMized的量身测定系统来替自己测量。固定自行车是用来寻找未经自行车车架或组件设置限制的生物力学最佳乘坐位置。这开拓了巨大的优势,例如,在竞技体育或是在复健领域。

gebioMized 的客户群多为运动中心,以及运动用品店或是大型的医疗用品商店。”这是一个一直在成长的市场,而我们也持续在开发新的产品来对应市场”生产经理 Dieter Schulte说。”这也是为什么找到可靠并且具有灵活功能的零件非常重要。IDS的USB 3 uEye LE, 是我们找到最完美的工业相机。很直觉式的简单操作,而且可以非常简单的就将相机集成到整套系统里面。使用IDS软件包让可以让不同接口规格之间做替换” Dieter Schulte补充说道。

Fit Bike - gebioMised 自行车装配系统
Fit Bike - gebioMized Bikefitting 系统

就在不久之前我们为了能够透过提供数据传输量来改善整体系统的效能,gebioMized 将USB2.0相机换成USB3.0相机。其中还有一个最大的因素就是”客户的要求”,在美国市场越来越多客户要求使用USB3.0的标準。

软件用于分析骑车人的坐姿。
分析工具。例如格子,铅锤线,以及角度,让踩踏时的姿势更容 易被解读出来。

软件

套装软件对于所有IDS相机都是相容的,IDS相机可以在不同型号间直接替换。免费的IDS软件套件可以让IDS所有的型号与不同规格接口的相机做交换—不论接口规格是USB2.0, USB3.0或是GigE 连接口。所有必需的驱动只会在相机连接到电脑后被载入相机。所有的功能扩充都可以透过软件完成升级。

演示程序也可用于C,C++以及VB等开源码来集成相机以及撷取图像。客户可以使用这些编程,并根据需要调整它们。 IDS的软件包还包括许多流行的机器视觉库,如HALCON , MERLIC ,共同展望blox的,或LabVIEW的介面。

相机

对于geBioMized 来说挑选合适的相机决定性的因素,除了需要高数据传输,相机的体积以及价格外还须保证在市场上可获得的时间性。而IDS的 USB3 uEye相机满足了所有的条件。低成本以及不占空间的体积的相机适用于广泛的应用内容,其C/CS的镜头接口可以使用更多的广角镜头。

gebioMized所使用的USB3 uEye 3240LE 是一款搭载e2v1.3 MP CMOS传感器的高效能工业相机。这款传感器是IDS所有产品中感光度最高的传感器,并在最高分辨率时可以达到60fps。额外的功能还包含了四个AOI。这项功能让系统可以同时检测不同的部分。或是使用广泛的参数来捕捉曝光序列AOI。

借由优化骑士的姿势可以达到决定性的进步成果,特別是在竞赛项目中扮演了决定胜负的关键。针对性使用特別设计的训练自行车还可以保证复健的最大效果。简而言之:得力於有利的起始条件可以降低伤痛并且达到更高的表现以及更高的成就,无论是在体育或是复健的目的。

关于gebioMized

GebioMised 的标志

gebioMized 是 GeBioM的商标,代表着独立的自行车产品。品牌名称是由公司名称(GeBioM)与客制化(customized)结合而来的。GeBioM 已经在生物力学的领域中活跃超过时间的时间了。从明斯特大学体育科学发迹, GeBioM是运动科学和矫形问题的强有力的合作伙伴。在生物力学和超过10年的骑自行车成果丰富的研究科学的经验投入gebioMized产品的开发。

uEye LE

使用的型号:UI-3240LE-C-HQ

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

她从事公司简介、宣传册和案例研究的设计工作已逾十年,在企业主题及技术产品传播领域均有建树。凭借其在战略性B2B传播领域的专业背景,她确保信息清晰传达且内容有据可依。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。

应用领域
探索工业相机如何塑造未来。