面部辨识科技采用18 Megapixel 工业相机来防范犯
结案!
Acumé Forensic 是一间提供用身分证明服务-用于解决各种犯罪,从诈欺,武装抢劫,到谋杀案件的英国知名企业。能準确的确认辨別这些潜藏犯罪对于案件的解决至关重要。传统的辨识过程往往是靠著监狱或是拘留所内所取得头像纪录,或是CCTV监视器的影像纪录,而往往这些方式所取得的影像品质都非常的不理想。如果影像有模糊或是难以辨识的情况下,警察将会无法準确辨识嫌疑犯。并且在大部分的案例中,面部没有面相相机的情况下将使的辨识变得更复杂更困难。这激励了这间在Leeds的公司与Bradford合作开发能够具有明确辨识身分的领导技术来打击犯罪。
应用程序
由鉴识专家所开发的系统将可以让警察采取更清晰并且更明确的辨识材料作为往后的身分辨识的依据。根据British Home Office所发表的指导方针,警察官在拘留所必须对所有被拘留的嫌疑犯拍摄至少五张相片。这些相片如果有具有良好的画质跟分辨率,则对于往后需要与相关的犯罪现场图像或是纪录影片作比对有很大的帮助。这激发了开发“HALO” 的想法,一个用于辨识嫌疑犯的生物识別鉴识系统。
每个 “HALO” 系统都装备了四台IDS Imaging Development Systems GmbH所提供的 uEye LE 机器视觉相机。这些高效能的CMOS 相机可以在一个步骤就捕获嫌疑犯五张不同的角度的图像,并且品质远远高于现有的设备的标準。
系统会同时使用Acumé Forensic所开发的软件利用每张不同角度图像来抓取分析面部生物特征数据 – 每个都有独一无二的特征 。利用演算法来区分人类高达100多万种的面部特征。能得的信息包含了皮肤的细节纹路,颜色以及眼睛,耳朵,鼻子跟嘴巴的轮廓。这套系统同时可以侦测出在每个人面部皮肤的不同颜色,同时也会侦测出多种在生理面积上的特征以及统计偏差。像是对比目标面部与平均面部的偏差。HALO 会建立人脸的独特特征纪录,这样即使只能看见一小部分的脸部特征也可以辨识出身分。
USB 3.0 工业相机所使用的18MP传感器确保了所有影像细节。因此,可以讲显示的特征强化,使图像中包含的信息,即使是不完整的图像都会像指纹一样可以做为决定性的辨识证据。建立脸部的3D立体模型,让自动身分辨识领於达到前所未有的精準。
通过新的辨识系统,即使嫌疑犯的影像没有面部正对CCTV摄影机或是录像品质不好的情况下还是可以用于辨识身分。"一旦我们的演算法认识了面部特征,即使只有耳朵部分的影像资料也可以进行身分辨识,在Bradford担任Visual Computing教授并且参与系统开发的 Hassan Ugail 教授解释。
使用IDS USB 3.0 工业相机成功的辨识身分
为了改善追踪罪犯的脸孔身分辨识的机率,系统开发人员Peter Lowery所带领的Acumé Forensic团队将一台使用 onsemi 5MP CMOS UI-3580LE-C-HQ 彩色相機 與三台UI-3590LE-C-HQ与 HALO system做集成。这三台相机使用了ON Semi的彩色CMOS,确保图像的细节品质– 从VGA 到 4K 画质,进而到 18 MP 像素。BSI (back side illuminated) 像素科技 保证了高感光能力,让传感器适用于需要高解析的视觉化任务。犯罪调查人员也对于USB 3 uEye LE相机的体积感到讶异,迷你的体积只有47 x 46 x 26.3 mm。低成本,高性价比,不佔空间的专案用相机可广泛的被应用在不同的应用上,由于可以使用C/CS 镜头接口,相机因此可以搭配使用超广角镜头。
鉴识专家也对IDS相机的相容性做了一番检视。IDS 的SDK 内中提供许多的范例程序图例说明帮助这些超级侦探决定了最适合的摄影机供应商。得力於IDS 套装软件的.NET interface,USB机器视觉相机可以轻松的集成到Acumé 的应用中。"IDS 所提供的最大优势在于众多的产品型号与规格,以及强大的软件以及贴心的售后服务。
Outlook – Sherlock Holmes and Dr. Watson
USB 3 uEye LE 对于 HALO 就如同 Dr. Watson 与 Sherlock Holmes的关系。携手合作,他们就像是无所不在的犯罪克星。在取得高分辨率的图像以及分析出生物特征后,这些数据会先都会被储存在当地的server中, 随后会在国家警察数据库中提供。往后就可以从资料中的数据进行身分识別以及数据比对。更重要的是,这是全国范围的应用,而不侷限於当地的范围。
Bradford 大学讲会与Leicestershire 警察忆起安装HOLA系统。"项目还包含集成全国警察的资料库,其中许多单位使用的作業系统并不相同,而透过使用IDS的软件则可以轻易跨平台使用,并且迅速的开始辨识身分” Ugail 教授解释说。所以,在未来使用HALO与IDS的机器视觉相机来解决不同的犯罪案件是可能的 –对犯罪来说不是个好消息!
Acumé Forensic Ltd.
该公司在英国是专门提供检察机关以及防卫单位咨询的最大顾问公司,包含替受害者以及犯罪者做3D身体建模,以及用3D来重建犯罪现场。他们提供的服务内容包含使用自己开发的软体来拍摄以及分析CCTV影像作为法庭上的证据。Acumé Forensic被认为是警方调查数位机器视觉以及视觉鉴识以及几何学的领导厂商。 (例如 抓取以及呈现/重建犯罪现场)。
十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。
应用领域
探索工业相机如何塑造未来。