等离子体放电系统的组装及配备IDS相机的光学台实验室装置

利用多相机图像处理技术,深入解析高动态等离子体喷流

当等离子体变得可见时

等离子体喷流是指离子化气体从源头以聚焦、高动态、发光结构的形式喷射而出,在从材料加工到等离子体医学等众多技术和医疗应用中发挥着核心作用。与此同时,等离子体放电是实验研究难度最大的现象之一:它们规模较小,动态剧烈,变化无常,且能在几微秒内发生变化。

位于格赖夫斯瓦尔德的莱布尼茨等离子体科学与技术研究所(INP,Leibniz Institute for Plasma Science and Technology)下属的“医用等离子体源系统”(MPS, Medical Plasma Source Systems)研究组,致力于应对这一挑战。在托尔斯滕·格林博士(Dr Torsten Gerling)的领导下,该团队正在研究医学领域所用等离子体源的基本特性,其中采用的方法包括基于图像处理的测量技术。当前的研究重点是对所谓kINPen等离子体喷流的等离子体放电进行实验研究。这种在大气压下工作的冷等离子体源由INP研发,能够产生高度动态的自发光等离子体丝。为了在空间上捕捉这种高度动态的放电结构,研究人员从一开始就采用了基于IDS工业相机的同步多机位拍摄系统。

正在研究的kINPen等离子体喷射装置是一种完全由INP自主研发的大气压冷等离子体源;该装置产生的等离子体以排气形式逸出,呈现出高度动态的放电结构(周期为1微秒),且空间范围极小(直径0.1毫米,长度10毫米)。这种快速时变与小尺度的结合,使得kINPen成为研究单个等离子体喷流放电的空间结构和传播的理想参考系统。

金属部件下方有一道垂直细长的光迹,其上叠加了色彩
kINPen等离子体源的头部,显示了时间分辨放电结构(曝光时间16微秒)。

正是这一空间维度,构成了当前作品的核心:“对我们来说,重点在于等离子体放电的三维结构,”INP的研究员阿图尔·维蒂格(Artur Wittig)解释道。“对这种结构的实验观测,是更好地理解和控制等离子体喷流及其作用机制的重要一步。”

物理极限下的图像处理

图像处理面临的要求极为严苛。等离子体放电是一种高度动态的现象,其变化时间尺度仅为几微秒,作用范围仅约十毫米。为了使单个放电通道可见,需要极短的曝光时间。在此应用中,使用的曝光时间范围为9.35至30.03微秒。图像以8位单帧形式以黑白模式拍摄。“关键在于所有相机必须完美同步运行,因为只有这样,才能在极短的时间内捕捉到相同的特征,”阿图尔·维蒂格强调道。尽管二维单帧图像能提供放电现象的高分辨率视图,但仅凭这些图像,我们对放电的空间结构所能得出的结论十分有限。特别是对于等离子体丝这类自发光且动态剧烈的物体,如果没有额外的视角,其实际的三维分布仍只能靠推测。只有通过从多个角度同时采集图像,才能可靠地重建放电的曲率、盘绕或侧向偏转等空间特征。

“我们需要确保每张图像中捕捉到的都是同一组等离子体丝,”研究小组负责人托尔斯滕·格林博士解释道。“这要求在等离子体源方面具备非常精确的时序控制和高度的重复性。”

在光学台上设置的实验装置,配备两台侧装相机和一个等离子体源
使用3D打印的参考物体对kINPen上的多相机系统进行校准。

尽管放电过程极具动态性,图像依然稳定

尽管在没有表面的情况下进行单次测量可能会产生多个放电丝——即所谓的“引导流”,这是一种在等离子体中存在时间短暂、呈丝状的放电通道——但在涉及表面的测量中,通常会显示出一条明显占主导地位的放电路径。这种行为被归因于所谓的“导数模式”:导引流线形成了一条通向地表的导电通道。随后,一种瞬态辉光放电便沿着这条通道不规则地闪烁起来。由于记忆效应,先前放电产生的亚稳态粒子有助于后续引导式流光再次点燃。它们的轨迹基本相同,只是因气流作用而略有偏移。

特别是在对kINPen进行高频激励的情况下,这种效应导致可见等离子体结构在多次放电过程中以空间可重复的方式形成。这使得能够可靠地将其可视化。

这一物理特性为利用基于图像处理的测量技术对高动态等离子体放电进行系统研究提供了关键基础。

将放电结构以点云形式进行3D重建,其中中心线(红色)用于展示放电通道;法线(蓝色)用于表示方向。

多视点立体视觉在3D重建中的应用

为了实验性地表征等离子体放电的空间结构,INP采用了一种多视角立体成像方法,该方法利用五台同步运行的IDS相机。等离子体放电现象被同时从不同角度捕捉下来。除了对相机系统进行精确校准外,实现可靠的空间重建的关键要求还在于尽可能减少失真地再现细微的放电结构。

采用IDS的大光圈75毫米镜头,其特点是拥有1.2英寸的大成像圈和f/2.8的光圈。之所以需要这种光学性能,是因为放电的轴向长度小于10毫米,宽度小于1毫米。

“在约500毫米的观察距离下,等离子丝几乎不发光;其亮度几乎与萤火虫相当,”INP硕士论文的指导教师兼评审员菲利普·马特恩 工学博士(Dr‑Ing. Philipp Mattern)解释道。

“只有将传感器与光学系统相结合,才能在曝光时间仅为几微秒的情况下捕捉到高质量的图像。”

— Dr Philipp Mattern, Mattern Engineering & Software Solutions —

在图像分析过程中,会识别出等离子体放电内部的特征结构,并将其用作跨图像点对应关系,据此将放电的三维结构重建为点云。

一种具有螺旋形放电路径的发光等离子体放电
距离3毫米处自发光丝的结构(曝光时间:40.76 µs)。

“通过这种方式获得的点云数据,首次为研究放电路径提供了可靠的基础,”阿图尔·维蒂格解释道。“这不仅使我们能够可视化等离子体结构,还能对其进行系统分析。”

以触发和同步为重点的相机选择

图像处理任务由五台IDS公司的uEye CP U3-31J0CP Rev. 2.2型工业相机负责,凭借其触发和同步功能,这些相机非常适合在多相机系统中进行并行操作。

该系统的概念基础以及选用IDS硬件的决定,均出自菲利普·马特恩博士之手。部分科技支持是通过他的工程公司 M.E.S.S.(Mattern Engineering & Software Solutions)提供的。“根据我在类似应用中的经验,很明显,这套相机系统能够满足高光学和时间精度的要求,”马特恩解释道。

配备5台IDS相机,与位于中央的等离子体源对齐
多机位布景,五台IDS工业相机以90°角围绕卸料点布置

影响这一选择的主要因素包括:精确的硬件触发能力、精准的同步能力,以及可靠控制极短曝光时间的能力。由于等离子体放电具有高度动态的特性,因此要确保每张图像都能捕捉到相同的特征,精确的触发、精准的同步以及微秒级范围内可重复的曝光时间至关重要。所采用的全局快门传感器能够对短暂存在的等离子体结构进行无畸变成像,并确保即使在微秒级曝光时间下也能保持稳定的图像质量。

该相机搭载了一枚方形Sony Pregius S CMOS传感器(IMX546),分辨率达813万像素。全局快门与背照式(BSI)技术的结合,使得即使在低光照条件下也能实现短曝光时间——这是可靠成像自发光、短寿命等离子体结构的关键要求。

“IDS 提供的详尽文档非常有帮助,其在设计和验证多台相机配置以实现同步图像采集,以及确保多机位系统稳定运行方面提供的技术支持同样令人受益匪浅,”阿图尔·维蒂格表示。

集成通过IDS peak SDK实现,该SDK支持对多台相机的配置及同步运行。能够可靠地保存和复用相机设置,可确保在一致的条件下进行实验测量系列,并使各组数据能够相互比较。多相机系统的控制和自动化通过 IDS peak 的 Python API 实现,该 API 能够便捷地支持并行操作、触发和图像存储。

不仅仅是可视化:一项实验性概念验证

所开发的多相机方法论不仅仅是为了说明目的。与其说,它更像是一个实验性的概念验证:研究首次证实,kINPen喷流中高度动态的等离子体放电现象可以重建为三维点云,并进而进行结构分析。这为进一步研究等离子体射流放电的空间传播提供了实践基础。

显示扭曲点云的两个二维投影和一个三维视图的图表
kINP射流中等离子体放电的结构分析

此外,该方法不仅适用于kINPen,只需稍作调整,也可应用于其他小型放电结构。

应用前景

当前的研究工作仍侧重于等离子体射流放电的分析,包括在气体流量或放电模式等运行参数发生变化的情况下。此外,还可以设想其他应用场景,特别是在需要以高时空分辨率研究动态结构的情况下。施莱尔(Schlieren)或背景定向施莱尔(BOS)等成像技术也是当前研究的重点。这些是光学成像技术,它们并非直接捕捉物体本身,而是捕捉流体(如空气或工作气体)中的变化。未来,这些技术将为可视化等离子体放电区域附近的不可见流场和密度差异开辟新的可能性,从而对实验分析起到补充作用。

IDS的观点与技术评估

该项目生动地展示了IDS灵活且高性能的图像处理解决方案如何为实验研究开辟新途径——从而让我们得以观察到以往无法看见的事物。“在涉及等离子体放电等高度动态物体的应用中,决定性因素并非单个特性,而是全局快门传感器与通过硬件触发实现的精确、可重复的曝光控制相结合,从而实现多台相机的同步,”IDS产品营销经理海科·塞茨(Heiko Seitz)解释道。“这些特性使得即使在多相机配置下也能采集到一致的图像数据,从而为研发领域中要求严苛的图像处理任务提供了可靠的基础。”

Leibniz Institute for Plasma Research and Technology e.V.

标志INP

莱布尼茨等离子体科学与技术研究所(INP)在低温等离子体领域开展应用基础研究与开发工作已逾25年。

uEye CP

使用的型号:U3-31J0CP Rev.2.2

使用的镜头:IDS-20M12-C7528

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。

应用领域
探索工业相机如何塑造未来。