IDS Ensenso X Series 獲得視覺金獎
IDS 3D立体视觉相机获得VSD 大赏
美国专业视觉杂志"Vision Systems Design" 发表了第四年度的影像处里方案以及产品的创新项奖项。得德国IDS Imaging Development Systems GmbH 的Ensenso X 系列在3D视觉项目中获得了金奖的殊荣。主要评分项目包含了原创性、创新程度、以及产品对于设计师、系统集成商、以及其他用户的实用性以及对于生产效率的影响力。
Ensenso 3D 相机在各评点面向中一共得到了16个专家的票选 : 评选内容包含了3D影像撷取方案的速度、使用简易度、精準度、弹性、以及成本效效益。
3D 立体视觉相机系统采用 ”纹理投射立体视觉原理” 每个型号都搭配了两台黑白1.3MP 或是5MP 的CMOS GigE uEye相机以及一台纹理投影器用来投射高对比的纹理到物体表面用于采集影像的相对位置及深度数据。高功率100W LED纹理投影器搭配,集成的GigE 装置可以达到完美的立体影像撷取设置。
奖项是由拥有超过44,000订阅读者的Vision Systems Design主编John Lewis以及, 编辑Alan Bergstein所颁发。奖项由IDS北美区的业务总监Jeremy Bergh 於Boston的视觉展中的颁奖典礼中领取。"我们非常荣幸能够获得此奖项。这也代表着各市场对于3D立体影像的强劲需求: IDS所提供的Ensenso X 系列让3D立体视觉应用变得更简单并且具有更大的使用弹性。精準的3D数据对许多今日的视觉应用来说已经是不可缺少的- 在不久的将来会更显重要"。