AI一体化解决方案:免费升级后新增许多新功能
强大的IDS NXT软件现已可用
针对IDS NXT平台的大量的软件更新为AI一体化解决方案IDS NXT Experience Kit的用户提供了许多独特的新功能和工具。它增强了系统的AI能力,包括物体识别,提供视觉应用程序的整套解决方案,并利用新的“IDS NXT Vision App Creator”软件开发工具包为开发人员和AI专家提供更多的选择。
通过新的集成OPC UA界面,用户无须编写任何代码便可直接将支持基于AI图像处理功能的IDS NXT相机集成到工厂自动化流程中。“我们推出了可在本地支持OPC UA协议的推理相机,这在业界算是首创,”IDS NXT产品经理Kai Hartmann说道。“有了这些,我们确保图像处理和PLC功能都能得到提升。因此,IDS NXT不仅仅是一个组件,更是工业4.0系统的一个里程碑”。该软件更新可免费提供,并且可用于所有IDS NXT相机。从现在开始,所有已经在运行的系统都可以免费升级。您可以通过我们网站的下载专区或www.ids-nxt.com了解更多信息。
要了解新功能的更多信息,以及您和您的图像处理项目如何能从中获益,欢迎观看我们的最新视频。