实验室、诊断、治疗、康复:选择相机时有哪些必须考虑的因素
IDS的工业相机如何在医学和生命科学领域树立标准
当健康受到威胁时,没有人愿意妥协。因此,工业相机在医疗科技领域承担着巨大的责任。我们在新登录页上展示了这一领域的应用,并介绍了我们的相机如何满足最高质量要求。
医疗和生命科学市场环境的一个特点是定制开发的比例很高。我们的团队在这一领域经验丰富,在定制软件和硬件方面驾轻就熟。为了符合医疗应用的设计和认证要求,能否在很长一段时间内以完全相同的配置提供部件十分重要。
图像质量当然也是一个关键因素。 如果需要相机对光线非常敏感,索尼Starvis 2感光元件IMX662是理想选择,我们的uEye+ XCP和XLS系列均可以选择这款感光元件。方形感光元件非常符合显微镜应用的需求。在这一领域,我们提供U3-3990CP Rev 2.2等型号,这款USB3相机配备1.1" CMOS 索尼 IMX541 感光元件。我们的相机功能齐全,符合医疗科技的要求 - 请联系我们的团队,我们很乐意为您提供建议!