市場發佈市場發佈:属于低价产品系列但是可以处理大型任务的微型相机
新的uEye XLS板级相机开始批量生产,配备至少五种传感器
宣告全新uEye XLS相机系列诞生!新型号是IDS产品系列中最小的板级相机,但它们配备了AR0234 (2 MP)、onsemi AR0521或AR0522 (5 MP)、Sony IMX415 (8 MP)和Sony IMX412 (12 MP) CMOS传感器,能够胜任各种各样的任务。它们是低价相机系列的完美补充例如,它们很适合需要大量可以满足基本功能要求的相机的客户。
uEye XLS名称中的“S”代表“小”,因为它是我们广受欢迎的uEye XLE系列的紧凑版。USB3相机符合视觉标准,配备Micro-B连接器,并可选择C/CS或S口镜头卡口。此外,它们功耗和热量非常低。所以特别适用于设备工程和嵌入式应用等场景。
IDS产品经理Jürgen Hejna解释说:“uEye+XLS相机将小尺寸、出色图像质量和有竞争力的价格完美结合在一起。随着这一全新相机系列问世,我们为客户提供了另一个可靠、高质量和高性价比的选择,以满足现代工业应用的要求。” 更多配备其他传感器的型号已经在研制中。您可以在我们的网站上找到所有技术信息。