IDS NXT软件更新

IDS NXT软件更新 - 包括简化使用和细节改进

IDS NXT的下一次更新即将到来

我们应提供何种工具和功能来进一步提高您对我们产品的使用体验?这个问题也是我们进一步开发IDS NXT产品线的重点。我们将很快发布下一个软件更新。除了各种细节上的改进外,我们还将简化新固件升级的安装过程。

软件更新(例如:最近实现的作为工业接口、具备新AI功能的OPC UA协议)确保了IDS NXT相机持续地发挥所有潜力。而之前,固件升级需要单独的软件工具。未来,顾客将能够使用IDS NXT cockpit升级固件。如有需要,下一次更新将允许用户通过IDS NXT cockpit直接配置相机IP地址。

无论是嵌入式视觉还是AI:任何对工业图像处理大趋势感兴趣的人,都不可避免地需要关注IDS NXT相机。

在IDS Vision Channel中,我们将用“亲身示范”向您展示此解决方案的强大特性。请抓住机会深入了解这项技术——我们期待您的到来!