量产发布:首款在视频直播中实现AI叠加的工业相机
IDS NXT malibu:相机内置AI + 通过ISP压缩 + 通过RTSP生成视频流
借助IDS NXT malibu,我们再次证明,开拓精神牢牢植根于IDS的DNA中。这一全新相机系列是一体式AI系统IDS NXT的一部分,带来多项非常特殊的功能:它配备了Ambarella的特殊芯片,可以高速(>25fps)实现全高清压缩视频流(H264),并可以通过RTSP协议在终端设备上显示这些内容。这意味着不需要使用PC进行评估/可视化。
为此,IDS以工业质量标准让用户享受运动相机广泛采用的消费技术。集成ISP的自动功能可以非常方便地完成亮度、噪声和颜色校正,对光线高度敏感的onsemi传感器AR0521则提供出色的图像质量。
“通过IDS NXT malibu,我们开发了一种实时分析图像并可以直接集成结果的相机。如果您需要AI叠加实时图像的应用,这款相机就是理想选择”,IDS产品创新经理Kai Hartmann表示。
我们还与IDS NXT malibu同时发布了IDS NXT 4.0。这使得我们的系统生成的神经网络可以在不同的平台上执行。这适用于IDS NXT体系中所有的嵌入式视觉相机,以及使用IDS peak的PC应用。